検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

76-100 / 572

並べ替え
ENA / ENA-Lに表示される"1.#QNB"または"1.#QNAN"の意味は?
測定結果として"1.#QNB"または"1.#QNAN"と表示されるのは、関連データが正しく計算できないからです。

FAQ 2011-10-07

Are there equation examples for ENA Equation Editor?
Yes.

FAQ 2011-10-07

When I save a Touchstone file with the ENA / ENA-L, which calculation will be reflected in the Touchstone file?
All calculations are reflected in the Touchstone file except for the mixed-mode conversion.

FAQ 2011-10-07

ENAおよびENA-Lには、アクティブ・チャネルを問い合わせるためのSCPIコマンドがありますか?
はい、あります。

FAQ 2011-10-07

Does the touchstone file generated by the ENA / ENA-L include the electrical delay?
The touchstone files do not include electrical delay. Please use port extension.

FAQ 2011-10-07

ENA / ENA-Lで、ソフト・キーの表示を除いてスクリーン・イメージを保存する方法は?
以下をご参照ください。

FAQ 2011-10-07

実数/虚数のデータ・ペアを、(ディスク保存、GPIBインタフェース、表示マーカから読み取るときに)対数振幅、極座標、位相、スミス・チャートの各フォーマットに変換する式は?
はい

FAQ 2011-10-07

While programming the ENA I am receiving the error, "-128, Numeric data not allowed". Why?
For many analyzers the data transfer format is adjustable when outputting data...

FAQ 2011-10-07

Is it possible to control external instruments by the ENA/ENA-L?
Yes. It is possible to control external instruments by the ENA/ENA-L with built-in VBA programs.

FAQ 2011-10-07

ENAアナライザとSCPI-LANで通信するためHP Basicを設定する際の情報はありますか?
ENAのLAN設定を認識するためにHP Basic AUTOSTを設定します。

FAQ 2011-10-07

How do I configure my Keysight IO Libraries Suite 14 to communicate with my ENA via LAN?

FAQ 2011-10-07

VEEサンプル・プログラムの中に、ECal校正プロセスの完了をプログラムで検出するためのSRQの使用例が記述されたものはありますか?
はい、あります。

FAQ 2011-10-07

Using the VBA program, can the ENA / ENA-L control the handler interface to control other peripherals?
Yes.

FAQ 2011-10-07

ENAと8753のコードには、互換性がありますか?
いいえ。ただし、コード変換を支援するコード変換アシスタント・エディタを使用することができます。

FAQ 2011-10-07

How Do I Avoid a "Buffer Overflow" Error Message When Performing with TME Software Adjustment?
Use a direct crossover cable between your FieldFox and your PC.

FAQ 2011-08-29

[プログラミング] リモート制御で、立ち上がり時間を測定していますが、任意の電圧値で規定したエッジの立ち上がり時間を求める事はできますか?
:MEASure:THResholds:というコマンドでしきい値を変更することが可能です。

FAQ 2011-08-18

4294A用IntuiLinkソフトウェアが動作しているときに、PCに"Failed to Capture State from Instrument"と表示される理由は?
4294AのファームウェアがRev 1.11よりも前である場合は、以下のエラー・メッセージが表示されます。

FAQ 2011-06-19

FAQ:新しいRF/ユニバーサル周波数カウンタへの移行
53131A/53132A/53181Aから53200シリーズRF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマへの移行

FAQ 2011-06-12

How do I transfer waveforms, screen images, and measurements from my InfiniiVision oscilloscope to a PC using IntuiLink Data Capture?
Keysight’s free IntuiLink Data Capture software provides an easy way to transfer deep-memory waveform data, screen images, and measurements from your oscilloscope to your PC via the USB, LAN, or GPIB interface.

FAQ 2011-06-06

N5182A/N5162A MXGのデフォルト波形ファイルの、Keysightからの入手方法およびN5182A/N5162A MXGメモリへのダウンロード方法は?
N5182A/N5162A MXGの工場出荷時、任意波形ファイルは各MXGの不揮発性メモリに保存されています。波形ファイルを不用意に削除した場合、以下のいずれか方法で復元することができます。

FAQ 2011-06-02

E4991Aオプション007温度特性テスト・キットを使用するには他に何が必要ですか?
E4991Aを新規購入した場合は、Keysight 82357B USB-GPIBカードが必要になる他に、恒温槽にGPIBインタフェースが必要です。推奨される恒温槽は、ESPECモデルSU-261恒温槽です。

FAQ 2011-05-31

Can event (trigger) logged data be transferred to the GUI DATA LOGGER?
No, data can only be transferred for manual logged data and interval logged data.

FAQ 2011-05-05

What is EVO and what are the known issues?
EVO is an abbreviation for Extensible VEE Object, which introduce after VEE Pro Version 9.21

FAQ 2011-03-31

Does Keysight offers any virtual panel software for V3500A handheld power meter?
Yes

FAQ 2011-03-31

How do I remotely transfer screen images from my X-Series (PXA/MXA/EXA/CXA) Signal Analyzer using Visual Basic 6?
The example program,written for the X-Series Signal Analyzer, transfers the current screen image on the analyzer over GPIB or LAN and stores the image on your PC on the C drive.

FAQ 2011-03-24

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ