検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

51-75 / 573

並べ替え
ENA 6シリーズのコードは、871xシリーズと互換性がありますか?
いいえ。しかし、871xからENA 6シリーズへのコード変換をサポートするコード変換キットがあります。

FAQ 2012-04-25

ENA 6シリーズでは、ENA 7シリーズ用に作成したVBAプログラムを実行できますか?
ENA 7シリーズ用のVBAプロジェクトは、ENA 6シリーズでそのまま使用することはできません。しかし、プログラム・モジュールをエクスポートして少し修正した後インポートすることにより、ほとんど動作するはずです。

FAQ 2012-04-25

[プログラミング] InfiniiVisionでリモート制御する際、:DIGでトリガ待ちをしていますが、その状態ではコマンドを受け付けません。解除する方法はありますか?
デバイスクリアを送ることで、解除することが出来ます。

FAQ 2012-04-09

[プログラミング] InfiniiVisionで、LANで接続する際に、AutoIPやDHCPという設定ができますが、これは何でしょうか?
AutoIP、DHCPは、機器自体が自分自身に自動的にIPアドレスを割り振る機能です。

FAQ 2012-04-04

[プログラミング] プログラムで、X1とX2の位置に、電圧軸のカーソル(Y1とY2)を位置させるには、どうすれば良いですか?
以下のSCPIコマンドを送ってください。

FAQ 2012-04-04

How do I transfer the current Signal List in my E7400A EMC Analyzer to my PC using remote commands?
First save the list to a file inside the instrument and then transfer the file.

FAQ 2012-03-16

VEEを使ってPC上のファイルに画面イメージを転送するように、ESA、EMC、PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザをリモート・プログラムするにはどうすればよいのですか?
付属のVEEプログラムに、Keysight ESA、EMC、PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザ上の画面イメージをファイルへ書き込み方法があります。

FAQ 2012-03-16

等価ラーン・ストリングを捕捉するためのPSAシリーズ・スペクトラム・アナライザのリモート・プログラミング方法は?
詳細はこちらをご覧下さい。

FAQ 2012-02-25

[プログラム] PCから8114Aをリモート制御し、波形を出力させたいと思いますが、簡単なコマンド・サンプルなどはありますでしょうか?
以下、ご案内をさせて頂きます。以下は、+/-2.5V、10MHz/50nsecパルス幅の波形を出力させるものです。

FAQ 2012-02-21

[プログラミング]EZJIT:オプションのEZJITソフトウェアで取得しているジッタのトレンドデータ(紫色)を外部PCに定期的に取り込むコマンドは?
以下のコマンドをお送りください。

FAQ 2012-02-21

ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザのリモート制御コマンドを他の測定器で使用できますか?
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザのリモート制御コマンド・セットは、他のスペクトラム・アナライザのコマンド・セットと互換性があります。

FAQ 2012-02-20

[プログラミング] Visual Basicなどで、16900/16800 ロジックアナライザを制御するには、どのようにすればよいでしょうか?
16900/16800シリーズは、一般的な測定器のようにSCPIコマンドを使って制御する方法は採用されておりません。以下にVisual Basicなどで16900/16800シリーズを自動制御する基本的な流れをご説明します。

FAQ 2012-02-17

Why can’t the U2000 Series USB Power Sensors accurately measure the average power of some pulse modulated signals?
The U2000 Series USB power sensors cannot measure pulse modulated signals where the duty cycle is small or the pulse period is very long....

FAQ 2012-02-02

How many Keysight 34970A data acquisition units can be connected to a single PC at a time?
Only one Keysight 34970A can be connected for each RS-232 port on the PC. A GP-IB cable can be used to connect up to 15 units if the GP-IB cable is being referenced by the VEE software. The Benchlink Data Logger 3 software can support up to 4 units...

FAQ 2012-01-25

ENAは87050E/87075Cシリーズ マルチポート・テスト・セットをサポートしていますか?
E5061A/E5062Aとは異なり、E5061B/E5071C/E5072A(ENA)では87050E/87075Cのすべての機能をサポートしているわけではありません。ただし、GPIBで87050E-Hxx/87075C-Hxxのスイッチ・ステートを変更することは可能です。

FAQ 2012-01-22

87075C/87050Eの代替ソリューションは?
L4491A RF/MWスイッチを使用して、自作のスイッチ・ボックスを作成してください。詳細については、アプリケーション・ノートを参照してください。

FAQ 2012-01-22

FieldFoxでLAN接続を使用できますか?
はい、できます。シナリオを読むことができます...

FAQ 2012-01-11

Benchlink データロガー・ソフトウェアで接続されている34970Aを認識できません。対処方法は?
測定器を認識できない原因は、Benchlink データロガー・ソフトウェアが34970A測定器との通信媒体としてIOライブラリを使用していることです。

FAQ 2011-12-20

Excel® でスキャンを制御し、34970Aを使った測定を実行/記録することができますか?
34970A IntuiLinkアドインまたはExcelマクロ言語を使用してください。

FAQ 2011-12-20

[プログラミング] リモート制御で、81130Aに任意のパタンを設定し、出力させたいと思います。どのようなコマンドを送れば良いでしょうか?
任意のパタンを指定するコマンドは、:DIG:PATT:SEGM1:DATA1 というコマンドとなります。

FAQ 2011-12-02

[プログラミング] 81110Aには出力モジュールに81111Aと81112Aの2種類ありますが、コマンドによる制御は共通でしょうか?
はい、コマンドは共通です。

FAQ 2011-12-02

[プログラミング] Keysight VEEにて、16900/16800 ロジックアナライザを制御するには、どのようにすればよいでしょうか?
以下にVEEにて16900シリーズ制御の基本的な部分を記します。

FAQ 2011-11-21

[プログラミング]Infiniiumを使っていますが、オシロの画面をPCに取り込むコマンドはありますか?
オシロスコープ上に表示されている画面を"画像"としてPCへ取り込むコマンドは、:DISPLAY:DATA? というコマンドになります。

FAQ 2011-11-21

What will occur if I save touchstone file with different port reference impedance for each port?
The Z0 of the minimum port is selected for the reference port impedance of the saved data.

FAQ 2011-10-16

Are the commands compatible between the ENA and the ENA-L?
Yes. Commands for the ENA / ENA-L are fully compatible as far as the common functions are concerned.

FAQ 2011-10-07

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ