検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

26-50 / 573

並べ替え
[プログラミング] InfiniiVisionでリモート制御する際、トリガ待ちの状態を知るには、どのような方法がありますか?
クエリコマンドを送ることで確認することが出来ます。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング]InfiniiVisionから波形データをバイナリとして取得したいと考えています。どのようにすれば良いでしょうか?
InfiniiVisionからのバイナリデータの返り値は、IEEE488.2で規定されているバイナリブロックデータ転送の確定長フォーマット形式となります。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] オシロのリモート制御(GPIB、LAN、USB)で、マスクテストをするには、どのコマンドを送れば良いでしょうか?
以下のサイトにマスクテストのサンプルプログラムをご用意させて頂いております。

FAQ 2013-08-25

[仕様] U2701A/U2702Aは、メモリ 32Mpts/16Mptsのデータはどうやって確認できますか?また、そのデータは外部に保存できますか?
32Mpts/16Mptsは、Keysight Measurement Managerを使って、外部に保存する事が可能です。

FAQ 2013-06-24

[プログラミング] U2701A/U2702Aは、自作のプログラムで制御することができますか?また、どのように制御するのでしょうか?
U2701A/U2702Aは、専用ソフトウェアのKeysight Measurement Managerの他、Visual Basicなどのプログラムからも制御することができます。

FAQ 2013-06-24

GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って、GPIB経由でPC上から計測器を自動計測する方法を教えてください。
GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って....

FAQ 2013-06-19

[プログラミング] Windows上のExcel VBA、Visual Basic等からオシロスコープ 計測器を自動計測(GPIB、LAN、USB)しますが、コマンドはどこにありますか?
各オシロスコープ 計測器の自動制御用コマンドは、プログラマーズガイドに記載をさせていただいております。これら各オシロスコープのプログラマーズリファレンス(PDFもしくはヘルプファイル形式)は弊社のホームページよりダウンロードすることが出来ます。

FAQ 2013-06-19

スペクトラム/ベクトル・シグナル・アナライザのリモート・プログラミングの方法
以下の情報が、スペクトラム・アナライザのリモート・プラグラミングに役立ちます。

FAQ 2013-05-16

[プログラミング]34410A/34411A制御プログラムを作成するためのヒントはありますか?
34410A/34411Aの測定処理コマンドについては、下記のリンクを参考にしていただけます。

FAQ 2013-03-20

What USB storage devices are compatible with the MXG?
The MXG is now compatible with most USB storage devices.

FAQ 2013-03-13

53131A/53132A/53181A周波数カウンタと通信する場合の、RS-232Cの設定方法は?
RS-232Cで通信できるカウンタはありません。周波数カウンタとPCで通信する場合はGPIBを使用する必要があります。RS-232Cはプリンタ出力にのみ使用します。

FAQ 2013-02-12

“CALC1:MARK:BWID:DATA?”帯域幅クエリの結果を使用する場合、低/高スティミュラス表示値をプログラムで受け取ることはできますか?
[Marker] – [Marker Search] – [Bandwidth ON]を選択してENAネットワーク・アナライザを手動で設定した場合は、アナライザのフロント・パネルに表示されるように低/高スティミュラス値が手動設定されます。

FAQ 2013-01-10

8712ES/ETおよび8714ES/ETベクトル・ネットワーク・アナライザのフロッピー・ディスクにトレース・イメージを取り込むプロセスは?
8712ES/ETおよび8714ES/ETベクトル・ネットワーク・アナライザでは、フロッピー・ディスク・ドライブによるHPGL、PCX、PCL5、GIFイメージ の保存が可能です。以下に、このプロセスを概説します。

FAQ 2012-12-11

4263Bのハンドラ・インタフェースのEOM信号が出力された後でも、コンパレータ判定出力信号のステータスを正しく読み込めない場合の原因と対策は何か。
コンパレータ判定出力信号電圧の立ち上り時間によって起こる場合があり、プルアップ抵抗値を下げる、またはコンパレータ判定出力信号のステータスを読む前に100 µsのディレイ時間をとる方法が有効です。

FAQ 2012-10-03

33120Aユーザーズ・ガイドのサンプル・プログラムで必要なcfunc.hヘッダ・ファイルはどこにありますか?
リンク先詳細をご覧ください。

FAQ 2012-09-05

[プログラミング] InfiniiVisionでプログラミングによる自動測定をしたいのですが、どのようにプログラミングをつくれば良いですか?
プログラムはオシロスコープ設定部、トリガ設定部、データ読み取り部と分けて作成することをお勧めします。そうすることで、わかり易く、別の自動測定をする際にも使いまわしが可能になるので便利です。ここで、プログラムの一例を紹介します。

FAQ 2012-05-31

[プログラミング] オシロ 546xxシリーズ用に、GPIBでリモート制御プログラムを構築していますが、最近のオシロとのコマンド互換性はありますか?
InfiniiVisionシリーズには、高い互換性があり、サンプルプログラムの用意があります。

FAQ 2012-05-31

How do I remotely read the summary table for a demodulated Wireless LAN signal from the 89601A VSA software using Microsoft Excel?
Open the Excel file provided, select "Enable Macros" and follow procedure documented inside spreadsheet.

FAQ 2012-05-29

How do I remotely read demodulated symbols from the 89601A VSA software using Microsoft Excel?
Click here for information on reading demod symbols from the 89601A software using Excel.

FAQ 2012-05-29

How do I remotely make an Adjacent Channel Power (ACP) measurement with the 89601A VSA software using Microsoft Excel?
Click here for information on controlling the 89601A software using Excel to make an ACP measurement.

FAQ 2012-05-29

How do I remotely read status bits and set interrupts for the 89601A VSA software using Microsoft Excel?
Save the self-extracting archive to disk, open it and click unzip to extract the 89600_Status_Bits.xls and ACP.sdf files to your C:\temp directory.

FAQ 2012-05-29

What is required to use Remote UI for the E4991A?
You need to prepare the following items: the E4991A, a PC, the E4991A VBA software (E4991A_vba.msi) included in the furnished CD-ROM and, LAN environment. For details, please refer to chapter 10 "Using LAN" of the E4991A operation manual.

FAQ 2012-05-10

Can we upgrade N5181A or N5182A first-generation MXG to an N5181B or N5181B MXG X-Series signal generator?
No, there is not a hardware upgrade path from the first-generation MXG to MXG X-Series signal generator.

FAQ 2012-04-30

ENA上でTouchstoneファイルを作成できますか?

FAQ 2012-04-25

ENA 6シリーズのコードは、871xシリーズと互換性がありますか?
いいえ。しかし、871xからENA 6シリーズへのコード変換をサポートするコード変換キットがあります。

FAQ 2012-04-25

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ