検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

126-150 / 572

並べ替え
VEE Pro: Why can't I talk to an instrument at GPIB address 21?
The reason is that each device on the GPIB has to have a unique address, including the computer's GPIB card.

FAQ 2010-09-09

Can I retrieve data from the 34970A while it is scanning?
No. You can collect data during a scan, stop the scan and then transfer the data.

FAQ 2010-09-09

What are the file formats used for the MXG?

FAQ 2010-09-08

In the programming for the U2701A and U2702A Modular Oscilloscopes, why do I sometimes get a different waveform…
In programming the U2701A/U2702A Modular Oscilloscopes, the waveform is different from the Measurement Manager's (AMM) because....

FAQ 2010-08-09

[プログラミング] プログラムを使って、DSO1000から5秒おきに平均電圧を取得したいと思っています。どのようにすればよいでしょうか?
以下は、Excel VBA/VISA-COMを使ったプログラミング例です。

FAQ 2010-07-25

[プログラミング] InfiniiVisionを使って、波形データをPCへ取り込むことを考えていますが、どの程度の通信速度が出ますか?
InfiniiVisionでは、USB、LAN、GPIBの各インターフェイスが使えますが、それぞれ、以下の最大転送速度の仕様となっております。

FAQ 2010-07-23

[プログラミング] Waveform:data?にて、オシロからPCへデータを取り込む際、タイムアウトになってしまいます。どのようにしたらよいでしょうか?
Waveform:data?でのタイムアウトのほとんどは、波形データを取り込む時間に対して、設定されたタイムアウトが短い場合に発生します。

FAQ 2010-07-23

[プログラミング] オシロスコープからバイナリデータとして波形データを取り込みたいと思っています。オシロスコープからのバイナリデータの返り値はどのようになりますか?
オシロスコープからのバイナリデータの返り値は、IEEE488.2で規定されているバイナリブロックデータ転送のフォーマット形式となります。

FAQ 2010-07-22

[プログラミング] PCから81110Aへパターンを送り、出力させたいと思いますが、どのようにすればよいですか?
下記のコマンドをお送りください。パターン列の指定は、":DIG:PATT:DATAコマンドにて行います。各コマンドの詳細は、マニュアルをご参照ください。

FAQ 2010-07-22

[プログラミング] Infiniiumで、波形収集後、すぐにデータを取り込みたいと思っています。波形収集が終了したことを知る方法はありますか?
ADER?でレジスタ(Acquisition Done Event Register)を読みに行くことで分かります。データの収録終了時に、このレジスタビットがたちますので、ADER?の返り値として1が返ります。

FAQ 2010-07-22

[プログラミング] 4ch同時に、波形データをオシロからPCへ取り出すことは可能ですか?
4ch分のデータをPCへ取り込むことは可能です。ただし、PCへのデータ転送は、チャンネル毎に行う必要があります。(:WAVeform:SOURceは1ch分しか指定ができません) また、取得するチャンネルは、表示がオンになっている必要があります。

FAQ 2010-07-22

[プログラミング] Infiniiumで、アベレージ測定をしていますが、設定した平均回数の終了後、すぐに波形を取り込みたいと思います。終了したことを知る方法はありますか?
:WAVeform:COUNt?をお使い下さい。このコマンドは、現在の平均回数を調べることができるものです。そのため、:RUN後に、:WAVeform:COUNt?クエリコマンドを送り、指定回数が返って来たら、その時点で、測定値の読み取りにいくと良いです。

FAQ 2010-07-22

Intuilinkソフトウェアを使用してSxPデータ・ファイルをKeysight ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ経由で保存しようとすると、Intuilinkエラー"ENA Not Configured for SxP"が発生する理由は?
このエラーは、SxPファイルを、設定が不適切なENAネットワーク・アナライザの現在のステートで保存しようとしたことを示しています。

FAQ 2010-07-12

What is the 4294A's GPIB command to read sweep frequency data though OUTPDATA command transfers only measurement data?
"OUTPSWPRM" or "OUTPSWPRMP" are the commands to read out the sweep parameters according to the number of points.

FAQ 2010-07-02

The Load correction status displayed on the 4263B LCD doesn't change to ON or OFF in response to the [:SENSe]: CORRection[:STATe] command.
Upgrade the firmware if it's older than Rev 1.05. Otherwise, take the following methods to control the correction mode.

FAQ 2010-07-02

Can I control the E4980A functions by operation on Web Browser?
Yes, you can control the E4980A over Web Browser by connecting it to your PC by LAN.

FAQ 2010-07-02

Does Sweep End signal output on 24-bit I/O port of the 4294A have similar definition as End of Measure (EOM) signal on LCR meters?
Sweep End signal means the end of entire sweep measurement, not the end of measurement at each sweep point.

FAQ 2010-07-02

ENAをプログラムで制御してECALを使用しているとき、Ecal完了時にESRのビット0が0から1に戻りません。なぜですか?
ENAファームウェア・リリース・バージョン6.50では、リモート制御中のECALプロセスが完了するまでは、その後のすべてのプログラミング・コマンドをホールドしています。

FAQ 2010-07-02

In the ESA Series, how can I save the results of a Channel Power, ACP, OBW, Emission Bandwidth, or Harmonic Distortion measurement?
Save a screen image to the floppy disk drive.

FAQ 2010-06-14

[プログラム] Infiniiumの測定機能で":MEAS:RIS? CHANNEL1"を送ると、立ち上がり時間のCurrent値が返ってきますが、他のMeanなどの値が取りたい場合は、どのようにすれば良いですか?
MEANなどの値を取得する場合には、MEASure:RESULT?コマンドをお使い頂きます。

FAQ 2010-06-07

フォーマット済みの測定データを8753/8720からMS Excelに転送する方法は?
この情報は、8753D/Eおよび8720Dシリーズのネットワーク・アナライザにのみ有効です。

FAQ 2010-05-17

34970Aにインストールされているモジュールをリモートで確認する方法は?
SCPIコマンドのSYSTem:CTYPe? {100|200|300}またはIVI COMオブジェクトのSystem.CardType( )を使用します。

FAQ 2010-05-16

Keysight 34401Aで使用できるプログラミング言語は何ですか?
デフォルトでは、SCPIプログラミング言語です。

FAQ 2010-05-16

34980Aデータ収集ユニットのフロント・パネルに測定値を表示できますか?
いいえ

FAQ 2010-05-14

Keysight 8510Cのデータをディスクに保存し、それをPCのExcelまたはWordアプリケーションにエクスポートする方法は?
データを記録するには、以下のキー操作を行います。

FAQ 2010-05-14

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ