検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

101-125 / 572

並べ替え
How do I remotely transfer screen images from my X-Series (PXA/MXA/EXA/CXA) Signal Analyzer using Visual Basic 6?
The example program,written for the X-Series Signal Analyzer, transfers the current screen image on the analyzer over GPIB or LAN and stores the image on your PC on the C drive.

FAQ 2011-03-24

IOライブラリ・スイートをアップデートしたら、ENAオプションTDRを外部PCから制御できなくなりました。何が間違っているのでしょうか?
IOライブラリ・スイートをアップデートまたはアンインストールしたことがある場合は、TDRアプリケーションをPCに再インストールしてください。

FAQ 2011-02-07

[プログラム] Infiniiumの測定機能で":MEAS:RIS? CHANNEL1"を送ると、立ち上がり時間のCurrent値が返ってきますが、他のMeanなどの値が取りたい場合は、どのようにすれば良いですか?
MEANなどの値を取得する場合には、MEASure:RESULT?コマンドをお使い頂きます。

FAQ 2011-01-18

[プログラミング] 811xxAシリーズには、フロントパネルのボタンにそのまま相当するコマンドはありますか?
はい、811xxAシリーズには、SCPIコマンドの中に、フロントパネルのボタンにそのまま相当するコマンドがございます。

FAQ 2010-12-22

Visual Basic .NETでIVI-COMドライバを使用して生のI/Qトレース・データを転送するためのPSAシリーズ・スペクトラム・アナライザまたはE4406A VSAシリーズ・アナライザのリモート・プログラミング方法は?
ここをクリックすれば、Visual Basic .NETでIVI-COMドライバを使用して生のI/Qトレース・データを転送する情報が得られます。

FAQ 2010-11-29

How do I extract information from the 89601A VSA software's Error Summary trace through automation? I want to use a routine in my ActiveX program ...
Different modulation analysis modes feature different COM properties. This link describes the property for each demodulator.

FAQ 2010-11-22

[プログラミング] U2701A/2702Aは、SCPIコマンドを用いての制御は可能でしょうか?
U2701A/U2702Aは、主に、標準付属するソフトウェア(AMM)からの操作を念頭に設計されており、残念ながらSCPIコマンドでの制御には対応していません。

FAQ 2010-11-03

[プログラミング] U2701A/U2702A IVIドライバのプログラミングレファレンスガイドはどこで見つけることができますか?
U2701A/U2702A IVIドライバのプログラミングレファレンスガイドは、ドライバのインストール後に作成されるフォルダにあります。また、弊社のWebサイトからもダウンロード出来ます。

FAQ 2010-11-03

[プログラミング] U2701A/U2702Aのリモート制御プログラムを構築したいと思っています。何か制限はありますか?
残念ながら、Keysight Measurement Managerで出来ていることが、自作プログラムでは実現できない場合があります。

FAQ 2010-11-02

What parameters do I use to setup the time gate to make gated measurements?
Gate Start: a minimum of 140 us after the pulse start, Gate End: a minimum of 40 us before the pulse end.

FAQ 2010-10-07

[操作方法] 54810A/15A/20A/25A/35A/45A/46A/45B/46BでUSBメモリを使用できますか?
適切なドライバを使用すると、USBポートが使える場合があります。

FAQ 2010-10-07

[操作方法] DSO3000シリーズでデータを保存する場合、どのような方法がありますか?
オシロスコープの内部メモリに保存できます

FAQ 2010-10-06

[プログラミング] DSO3000シリーズは、外部のプログラムからリモート制御できますか?
GPIB/RS232C コミュニケーションモジュール(N2861A)が必要です。本体のUSBコネクタでは制御できません。

FAQ 2010-10-06

[プログラミング] DSO3000シリーズをリモート制御しますが、サンプルプログラムはありませんか?
誠に申し訳ございませんが、サンプルプログラムはありません。ただ、コマンド例のように送っていただければ、一連の動作はできます。なお、個々のコマンドの詳細や、他のコマンドに関しては、プログラミングマニュアルをご参照ください。

FAQ 2010-10-06

What is the data transfer rate of PXI, PXIe, and AXIe?
PXI-1 has two variants...

FAQ 2010-10-06

[プログラミング] DSO1000シリーズは、LANやGPIBから制御することができますか?
残念ながら、USB経由でのリモート制御のみをサポートしています。LAN、GPIBからは制御できません。

FAQ 2010-10-04

[操作方法] 大容量メモリ波形データをInfiniiVisionオシロスコープからUSBストレージ・デバイスに保存する方法は?
最大8 MポイントをASCII(.csv)またはバイナリ・ファイルに保存できます。

FAQ 2010-09-27

[操作方法] InfiniiVisionオシロスコープの画面イメージをUSBデバイスに保存する方法は?
これらの手順は、オシロスコープにバージョン05.00以降のシステム・ソフトウェアが搭載されていると仮定しています(Utility | Service | About Oscilloscope -> System version の順に表示して、オシロスコープのバージョンを確認してください)。

FAQ 2010-09-27

[仕様] オシロスコープで捕捉した波形をKeysight任意波形発生器で使用できますか?
できます。IntuiLink波形エディタ・ソフトウェア(無料)を使用すると、Keysight Infiniium、DSO/MSO6000シリーズ、54600シリーズ・オシロスコープから波形データをダウンロードして、Keysight 33120A/33220A/33250A任意波形発生器に送信することができます。

FAQ 2010-09-27

[操作方法] USBメモリにCSV形式(カンマ区切り)で保存するにはどうしたら良いですか?
[操作方法] USBメモリにCSV形式(カンマ区切り)で保存する方法をご紹介します。

FAQ 2010-09-27

Keysight 8510Cからグラフィックおよび表データを印刷できますか?
印刷は、RS232シリアル・ポート、またはGPIBポートでITELコンバータを使って行えます。

FAQ 2010-09-20

IO ライブラリ・スイート:SICL、VISA、VISA COM のサンプル・プログラムはどこにありますか?
SICL、VISA、VISA COM を一般的なプログラミング言語で使用しているサンプル・プログラムが、Keysight Developer Network (ADN) で提供されています。

FAQ 2010-09-20

Keysight 8510Bからグラフィックおよび表データを印刷できますか?
8510Bを使って印刷するにはITEL MicroPlot 50が必要です。

FAQ 2010-09-20

[プログラム] 現在、8133Aを自動制御していますが、81133A/81134Aへ置き換える検討をしています。8133Aと81133A/81134Aの間にコマンド互換性はありますか?
基本的には互換性がありますが、見直しが必要な部分があります。

FAQ 2010-09-20

E4980AのソフトパネルをWebブラウザから操作することで、リスト掃引測定データを読み取れますか?
はい、リスト掃引測定データはWebサーバ制御モードを使用して読み取れます。

FAQ 2010-09-15

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ