这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

缩小范围

去除所有优化

按主题

按内容类型

按产品类别

1-5 / 5

排序:
34980前面板上能否显示测量数据?
不能。

FAQ 2011-06-22

Can the measurements taken be read from the 34980 Data Acquisition Front Panel?
No

FAQ 2010-05-14

使用34980A,Excel®能否控制扫描?能否测量并记录测量结果?
使用34980A IntuiLink插件或Excel宏语言。

FAQ 2005-06-29

N4261A: 滤波器调谐软件能与高级设计系统(ADS)一起使用吗?
滤波器调谐软件允许用户从ADS输入.s2p形的文件。需要3个文件,粗调、中调和精调级各一个文件。

FAQ 2003-11-24

N4261A: Can the Filter Data be Saved After the Filter Has Been Tuned?

FAQ 2002-06-27