이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 35

정렬방식:
Which printers are supported by the InfiniiVision oscilloscopes?
Here is a list of tested printers and other printers that are likely to work...

FAQ 2020-03-02

GP-IB 인터페이스만 있는 다양한 키사이트 분석기에서 화면 이미지를 인쇄하고 저장할 수 있는 다른 방법이 있습니까?

FAQ 2014-02-08

키사이트 8712ES/ET 및 8714ES/ET 벡터 네트워크 분석기에서 트레이스 이미지를 플로피 디스크에 캡처하는 프로세스는 무엇입니까?
8712ES/ET 및 8714ES/ET 벡터 네트워크 분석기는 플로피 드라이브를 통해 HPGL, PCX, PCL5 및 GIF 이미지 저장을 지원합니다.

FAQ 2013-01-07

ENA/ENA-L에서 그림 파일 저장시 소프트키 메뉴를 숨길 수 있습니까?
예, 숨길 수 있습니다.

FAQ 2012-02-02

ENA에서 트레이스 배경색을 검정색에서 흰색으로 수정할 수 있습니까?

FAQ 2011-10-07

ENA의 인쇄 속도를 향상시킬 수 있습니까?

FAQ 2011-10-07

다양한 네트워크 분석기 및 임피던스 분석기에 대한 호환 가능한 프린터의 마스터 목록이 있습니까?

FAQ 2010-09-27

Keysight X-series(MXA/EXA) Signal Analyzer에서 지원되는 프린터는 어떤것이 있습니까?
Windows XP에 호환되는 프린터

FAQ 2010-05-16

Can I print the graph data to a printer?
Yes. On a graph tab, click the Preferences... button and select Show Graph Menu Bar.

FAQ 2010-05-05

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

Printer Setup with the Keysight 8920A,B, 8921A with Firmware Below A.14.00

FAQ 2009-06-11

Is it possible to plot Noise Figure and Gain traces from the 8970B to a printer via the Intelligent Interfaces Converter?
Yes, as long as the converter can still be purchased.

FAQ 2009-04-28

Screen Dumped color (HP-GL format) does not always match the display color on the 4396B LCD. Is this normal?
Yes, it is normal because the HP-GL does not have any color information.

FAQ 2008-11-17

Can I connect a printer directly to the Keysight 34970A?
Although you cannot conncet a printer directly to the Keysight 34970A, you can use the Keysight BenchLink Data Logger software to acquire...

FAQ 2008-01-08

What will occur if I use non-recommended printers with the ENA / ENA-L?
Some printer drivers may cause malfunctions...

FAQ 2007-09-12

Why won't my LaserJet printer print from the oscilloscope's USB port?
Connect the oscilloscope to the printer's parallel port using a USB to Parallel Port adapter.

FAQ 2007-02-20

DSO3000 시리즈 오실로 스코프는 데이터 저장을 위해 어떤 옵션을 제공합니까?

FAQ 2005-12-28

8560시리즈 스펙트럼분석기에서 GPIB를 통해 HPGL플로터출력을 PC로 캡쳐할수있는 샘플프로그램이 있나요?
있습니다. 첨부한파일을 참조하십시오. "HPGL Plotter Output Save to a File (vee, 4.03Kb)"

FAQ 2003-11-04

8904A의 POCSAG(Post Office Code Special Advisory Group) coding 을 위한 Vectra/Viper, 및 플로터 구성은 어떻게 됩니까?

FAQ 2003-11-04

Keysight Infiniium Oscilloscopes: Why Won't My Thinkjet Work?
Keysight Infiniium Oscilloscopes

FAQ 2003-08-01

스펙트럼 분석기와 호환 가능한 프린터 정보가 있습니까?
.

FAQ 2003-06-20

Plotting to an HPGL Compatible Printer via the Parallel Port

FAQ 2002-06-27

8920, 340 Printer

FAQ 2002-06-27

8711 Family: Compatible Printers

FAQ 2002-06-27

Tiny Screen Dump Problem with the Keysight 8920A,B

FAQ 2002-06-27

1 2 다음