이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-21 / 21

정렬방식:
What is the operating temperature range for 34138A test lead set?
The operating temperature range is limited to the DMM model with which it is used....

FAQ 2015-08-21

3.5mm 암 PSC(precision slotless connector)에 사용할 수 있는 커넥터 수리 키트가 있습니까?
예. 수리 키트의 부품 번호는 85052-60049입니다.

FAQ 2012-05-04

85039B F형 교정 키트의 delay/thru 정의에 오류가 있습니까?

FAQ 2011-10-07

85033E 30kHz~9GHz 교정 키트 위상의 어댑터가 일치합니까?
예.

FAQ 2011-10-07

키사이트 제품용 액세서리는 어디에서 구할 수 있습니까?
기기별 액세서리(오실로스코프용 프로브 등)가 필요한 경우 우선 제품 페이지로 가서 관련 액세서리를 살펴 보십시오. 범용 액세서리(rf 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리, 카트 및 랙 등)가 필요한 경우에는 테스트 및 측정 액세서리, 캐비닛 및 케이블 페이지로 가면 됩니다.

FAQ 2011-10-07

ENA 및 E5092A의 측정 셋업을 위한 액세서리(케이블 및 어댑터)를 얻으려면 어떻게 합니까?
모든 액세서리는 E5092A 옵션에 포함되어 있습니다.

FAQ 2011-01-20

I lost some of the small parts of the N1021B probe kit. Can I get them without buying a whole kit?
The following items will be available from www.keysight.com ...

FAQ 2010-09-19

What replacement parts and accessories are available for the 113xA-series InfiniiMax probes?
The best place to find this information is in the most recent revision of the InfiniiMax Active Probes User´s Quick Start Guide.

FAQ 2010-06-07

2.4mm 커넥터 게이지를 어떻게 주문합니까?
2.4mm 커넥터 암 및 수 게이지를 개별적으로 주문할 수 있습니다.

FAQ 2010-05-14

What type of USB cable should is use for E5805A?
USB type A-B cable

FAQ 2010-05-04

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

What is the limitation of the evaluation mode of the MWA software?
The number of measurements is limited with the evaluation mode of the MWA back-end application.

FAQ 2009-07-15

What are the replacement parts of the accessories furnished with the 41800A?

FAQ 2009-07-15

Can the N1021B differential TDR probe be ordered outside of the kit by itself?
Keysight decided to offer new differential TDR probes only as part of the N1021B probe kit ...

FAQ 2009-06-18

What are the part numbers for the 2 m DC power cable and the 1 m RF cable (SMA (m) to SMA (m)) that comes together with the OML Inc. millim...
These parts are not available separately from Keysight.

FAQ 2008-10-17

What is the meaning of P1dB and Psat as stated in amplifier specifications?

FAQ 2008-07-15

로직 분석기에서 이용할 수 있는 프로브에는 어떤 것들이 있습니까?
키사이트는 다음과 같이 4가지 로직 분석기 프로브를 공급하고 있습니다.

FAQ 2007-06-26

What are the default calibration kit selections on the 4395A and 4396B Combination Analyzers?

FAQ 2007-03-27

표준 동축 커넥터와 고정밀 무슬롯 커넥터(PSC)의 차이는 무엇입니까?
고정밀 무슬롯 암 접점은 커넥터 인터페이스에서 반사 불확실성을 줄이는 데 사용됩니다. 무슬롯 접점은 암 중앙 컨덕터의 외경을 변경하지 않고도 수 핀 짝짓기를 통해 전기적으로 연결됩니다.

FAQ 2007-02-21

키사이트 2.4 mm NMD 암 액세서리 커넥터는 키사이트 E8361A PNA 네트워크 분석기의 1.85 mm NMD 수 테스트 세트 포트와 호환됩니까?
예, 2.4 mm NMD 암 액세서리는 1.85 mm NMD 테스트 포트에 직접 결합시킬 수 있습니다.

FAQ 2006-11-05

APC-7(7mm) 커넥터 콜렛을 제거 및 교체하는 데 필요한 항목은 무엇입니까?
APC-7 중앙 도체 콜렛(85050-20001)과 APC-7 커넥터 콜렛 추출기 툴(5060-0370)

FAQ 2006-10-31