이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

151-175 / 418

정렬방식:
How do I calculate the dc vertical gain accuracy of a U2701A/U2702A USB Modular Oscilloscope?
The dc vertical gain accuracy of a U2701A/U2702A USB Modular Oscilloscope depends on the error values in the measured value....

FAQ 2009-02-04

Does the Keysight Measurement Manager (AMM) support regional language settings other than English (US)?
Yes, the Keysight Measurement Manager (AMM) supports regional language settings other than English (US)….

FAQ 2009-01-12

키사이트 오실로스코프를 기본 I-V 커브 트레이서로 사용할 수 있습니까?

FAQ 2008-10-13

What is the purpose of the internal g(t) function available in the Math > Function menu of InfiniiVision 5000/6000/7000 Series Oscilloscopes?
The internal g(t) function can be used as a source of the displayed f(t) function ...

FAQ 2008-10-07

Can you run DSO3000 Series oscilloscope Scope Connect software when logged in as a "Restricted user"?
No, you must be a "Standard user" or an "Administrator" ...

FAQ 2008-10-07

Is it necessary to eliminate any skew between the voltage and current probes? How can I compensate for different delays in probes when using my Inf...
Yes, it is necessary to eliminate skew if your measured time intervals are in the ns range...

FAQ 2008-09-30

여러 TDR 트레이스를 저장하고 현재 측정과의 비교를 위해 오실로스코프에 파형으로 표시할 수 있습니까?
향후의 참조를 위해 여러 TDR 트레이스를 내부 형식으로 저장할 수 있습니다.

FAQ 2008-08-03

저장된 파형에서 측정을 수행할 수 있습니까?

FAQ 2008-08-03

이전 TDR 측정 파형을 저장하고 현재 TDR 측정과 비교하기 위해 로드할 수 있습니까?
이전 TDR 측정 파형을 저장하고 현재 TDR 측정과 비교하기 위해 오실로스코프에 로드할 수 있습니다.

FAQ 2008-08-03

Is it possible to upgrade my DSO6000 Series oscilloscope to a MSO model?
Yes, by purchasing one of these upgrade kits ...

FAQ 2008-08-01

6000 시리즈 오실로스코프의 샘플링 속도를 어떻게 확인 또는 조정할 수 있습니까?
샘플링 속도를 확인하려면 Main/Delayed 버튼을 누릅니다. 스코프의 디스플레이 왼쪽 아래 부분에 현재 샘플링 속도가 표시됩니다.

FAQ 2008-07-31

키사이트 인피니엄 스코프는 HDTV trigger mode를 지원합니까?
.

FAQ 2008-04-17

Where are the NI instrument drivers for 6000 Series scopes?
National Instruments has developed two software drivers for our 6000 Series scopes (A and L Series). They both are downloadable from NI web sites below.

FAQ 2008-03-27

Do I need a J8130A in order to use the MSO6000 with option FRS?
Yes, the J8130A (VPT1000) is required in addition to order the option FRS on the MSO6000 in order to do FlexRay Measurements on the MSO6000. Without the VPT1000, there is no FlexRay functionality on the MSO6000. Keysight does provide an additional ...

FAQ 2008-02-19

If the J8130A must be purchased separately what are the required options to use it with the scope?
No extra options are required on the J8130A to run with the MSO6000. The plain J8130A product is sufficient. However, the J8130A has a few potential options that could be ordered if needed: -The option 001 allows the VPT1000 to be used as a Flex...

FAQ 2008-02-12

인피니엄스코프(5483x, 5485x, MSO8000, 및 DSO80000 시리즈)의 CPU 보드에 사용되는 리튬배터리 CR2032 3V 의 파트번호는 무엇입니까?
.

FAQ 2008-01-08

How many charges will the battery last through?
The battery should deliver >80% of initial capacity after 300+ charge/discharge cycles.

FAQ 2007-11-02

How many months/years is it expected to last?
Occasional battery users can use the battery ~10 years before replacement, while heavy users may need to replace within 2-3 years.

FAQ 2007-11-02

How much will it add to the weight of the scope?
12.35 Lbs without power adapter and 14 Lbs with power adapter

FAQ 2007-11-02

What is unique about Keysight’s battery powered oscilloscope?
Keysight’s 6000 Series with the battery option is the only battery powered mixed signal oscilloscope (MSO), highest performance 100MHz -500MHz battery powered oscilloscopes and only 1GHz battery powered oscilloscope available in the market.

FAQ 2007-11-02

If the battery dies and will not recharge, is it return to factory or service center for repair?
The oscilloscope battery is not user replaceable. You must return the oscilloscope to Keysight for battery replacement.

FAQ 2007-11-02

Is Keysight’s battery-powered scope safe to use?
Keysight’s battery powered 6000 Series scopes were designed and manufactured to meet strict safety measures and comply with international safety standards.

FAQ 2007-11-02

Is the battery option retrofitable to previously purchased oscilloscope?
No. The battery option for the 6000 Series is a factory-installed option which is not retrofitable to previously purchased oscilloscopes.

FAQ 2007-11-02

How do I maximize the battery life?
Avoid charging and discharging the battery repeatedly.

FAQ 2007-11-02

What comes with the 6000L Series oscilloscope?
The 6000L Series oscilloscope comes with the following items

FAQ 2007-11-02

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음