検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

151-175 / 749

並べ替え
[測定方法]低電流を測定するのに、どんな点に気をつけるべきでしょうか?
いくつかの点に気をつけることをおすすめします。

FAQ 2012-03-05

[操作方法] InfiniiVisionでAutoScaleする際、すべてのチャンネルの波形にAutoScaleがかかってしまいますが、これを特定のチャンネルの波形だけに適用することはできませんか?
AutoScaleは通常すべてのチャンネルにかかりますが、波形表示をオン状態にしているチャンネルのみの指定に変更することが可能です。

FAQ 2012-03-05

[プログラミング]EZJIT:オプションのEZJITソフトウェアで取得しているジッタのトレンドデータ(紫色)を外部PCに定期的に取り込むコマンドは?
以下のコマンドをお送りください。

FAQ 2012-02-21

[仕様] ロジックチャンネルを有するオシロを使っていますが、外部入力のクロックに同期して、デジタルチャンネルのサンプリングを行うことはできませんか?
残念ながら外部クロックに同期してサンプリングすることはできません。常に、内部クロックを使用する非同期サンプリングになります。外部クロックに同期したサンプリングを実施する場合には、ロジックアナライザが必要になります。

FAQ 2012-02-21

[操作方法] Infiniiumを使っていますが、外部ディスプレイに、オシロの画面を映し出すことができますか?
はい、以下の方法で出来ます。

FAQ 2012-02-21

[サービス] アプリソフトウェアをバージョンアップした後、アプリソフトを起動させると、"Automated Test Engine has encountered a problem and needs to close"が発生するようになりました。回避策はありますか?
Microsoft .NET Framework Ver.3.5のインストールがないと、発生することがあります。基

FAQ 2012-02-21

[操作方法]コンプライアンスソフトウェアで複数回全ての結果をレポートへ表示する事は可能ですか?
"レポートにて各測定の値を確認なされるには、ソフトウェアのメニューバーより View > Preferences を選択し、 Reportタブ“Trial Display”の回 数をご変更下さい。"

FAQ 2012-02-21

EZJIT [操作方法] オシロスコープでのジッタ測定を検討しています。ジッタ測定の資料を頂けますか?
弊社では、ジッタ測定に関して、下記のアプリケーションノートをご用意させていただいております。

FAQ 2012-02-21

EZJIT[仕様]EZJITでジッタスペクトラムを表示させた際、縦軸の単位が"dBj"となる場合がありますが、これは何を意味する単位でしょうか?
単位"dBj"とは、1secを基準としたものとなり、0dBj = 1sec となります。

FAQ 2012-02-21

[仕様]オシロスコープでFFT表示させる際、縦軸がdBmで表示されますが、何を意味する単位でしょうか?
dBmの定義は1mW=0dBmにて定められております。

FAQ 2012-02-21

[仕様] Ethernetのプロトコル層の状態を測定したい。こういった製品はKeysightで扱っていますか?
残念ながら、現在は、弊社では、Ethernet用のプロトコルアナライザはございません。

FAQ 2012-02-21

[仕様] 9000/90000シリーズにMatlabをインストールし、使うことはできますか?
可能です。

FAQ 2012-02-17

[操作方法] Infiniiumで ".h5"という拡張子で波形データを保存しました。PC上で見るビューワーはどこにありますか?
下記のHDFグループのホームページより、ビューワーをダウンロードすることができます。

FAQ 2012-02-17

[サービス] DSOX2000/3000シリーズ用にオプションを購入しました。Software Entitlement Certificateという書類が送られてきましたが、どう処理すればよいでしょうか?
ご購入なされたオプションをお使いになる場合、以下の2つの作業が必要になります

FAQ 2012-02-17

[仕様] Infiniiumでアイパターンをカラーグレードで描かせていますが、各色に対応する閾値を任意に設定することは可能でしょうか?
残念ながら、カラーグレード時、波形の重ね書き頻度に応じて色が変わりますが、この頻度閾値を任意に変更することはできません。

FAQ 2012-02-16

SDA [仕様] Eye Height を測定する際、"Use Measured Data"、"Extrapolate Using Standard Deviation"の二つの測定アルゴリズムを選択できますが、何が異なるのでしょうか?
"Eye Height を測定する際、""Use Measured Data""、""Extrapolate Using Standard Deviation""の二つの測定アルゴリズムを選択することが出来ます。

FAQ 2012-02-16

[アプリケーション] USB2.0: High Speed Test治具のE2649AとE2649Bの相違点は何になりますか?
主な違いは、以下になります。

FAQ 2012-02-13

[アプリケーション] DDR: DDR自動化測定ソフトウェアでTjit(per)は、どのようなアルゴリズムで測定されているのでしょうか?
Tjit(per)の定義は、以下の式になります。

FAQ 2012-02-07

EZJIT [操作方法] Jitter Spectrumの周波数範囲ですが、最大で測定周波数の半分しか表示されません。これは、どういった理由から半分しか表示されないのでしょうか。
Jitter Spectrumは、TIEのJitter TrandをFFTし、求められます。FFTの最大周波数は、サンプリング周波数の1/2になります。このTIEの値は、測定波形の1周期でサンプリングされていますので、Jitter Spectrumの最大周波数は、測定波形の半分になります。

FAQ 2012-02-03

SDA [操作方法] LVDSのアイパタンを描くには、どのようにすれば良いでしょうか?
LVDSに限らず、組み込みクロックを持つシリアルインターフェースのアイパタンを描くには、ソフトウェア・クロックリカバリ・ツールが必要です。

FAQ 2012-02-03

[アプリケーション] DDR: DDR自動化測定ソフトウェアの各測定項目は、どのようなアルゴリズムで測定されているのでしょうか?
各測定項目の測定アルゴリズムに関しては、マニュアルに掲載させて頂いています。

FAQ 2012-02-03

SDA [操作方法] クロックリカバリ方式としてConstant Frequencyを選択していますが、Full、Semi、Manualの3つが選択できます。それぞれどのようなものでしょうか?
それぞれ以下の特徴を持っています。

FAQ 2012-02-02

[仕様] InfiniiVisionのShow license informationの欄に"E00"の記載があるが、これは何でしょうか?
E00の表示は、Serial Listerといって、デコードデータをリスト表示させるためのものです。

FAQ 2012-02-02

[仕様] InfiniiumのSin(x)/x補間機能の補間点数を設定することはできますか?
9000シリーズ、90000シリーズに関しては、ファームウェア Version3.10以降にて、Sin(x)/x補間機能の補間点数を選択出来るようになっています。

FAQ 2012-02-01

[操作方法] アクティブプローブ、パッシブプローブのどちらを選択するべきでしょうか?
中~低周波数(600 MHz 未満)であればパッシブプローブ、高い周波数であればアクティブプローブをご選択頂くことをおすすめします。

FAQ 2012-01-30

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ