이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

101-125 / 526

정렬방식:
ENA를 오류 계수 어레이에 대한 사용자 액세스를 허용합니까?

FAQ 2012-04-17

ENA에서 터치스톤 파일을 생성할 수 있습니까?

FAQ 2012-04-17

On the ENA 6 series, can I run a VBA program which is made on the ENA 7 series?
A VBA project for the ENA 7 series doesn't work on the ENA 6 series as is. However, the program is likely to work with exporting and importing of the modules.

FAQ 2012-04-17

871X처럼 ENA 6 시리즈는 Mixer 측정 가능합니까?

FAQ 2012-04-17

On the ENA 6 series, can I get TTL signal indicating Pass/Fail of the limit test like the 871x?
Yes.

FAQ 2012-04-17

What types of interfaces are available on the ENA?
Please refer to the manuals.

FAQ 2012-04-17

ENA/ENA-L에서 USB 타입의 마우스나 키보드를 지원합니까?

FAQ 2012-04-17

Is the ENA 6 series code compatible with the 871x series?
No, but 871x to ENA 6 series code conversion kit is available to assist the code conversion.

FAQ 2012-04-17

보안 목적으로 ENA 메모리를 지우려면 어떻게 하면 됩니까?

FAQ 2012-04-17

ENA 6 시리즈는 Barcode reder를 지원합니까?
안됩니다.

FAQ 2012-04-17

Why is a negative D value sometimes displayed when a furnished PTFE plate is measured with the 16453A?
When resistance value of Short compensation data is too large, measured D value is overcompensated for the Short resistance and results in a negative value

FAQ 2012-04-08

ENA에서 디스플레이 강도를 조정할 수 있습니까?

FAQ 2012-03-16

ENA에서 "Continuous switching may damage source attenuator"라는 메시지가 표시됩니다. 어떤 추가 조치를 취해야 합니까?
다중 채널 측정 설정에서 다른 전력 범위를 선택할 경우 "Continuous switching may damage source attenuator"라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 과도한 스위칭으로 인해 소스 감쇄기가 손상될 수도 있음을 사용자에게 알리기 위해 오류 메시지가 표시됩니다.

FAQ 2012-03-16

What is the recommended transit case for my Keysight ENA Series Network Analyzer?
Custom fit ENA Series transit cases are not available. However customer can refer to other commercial company’s product like Pelican or ECS case.

FAQ 2012-02-28

ENA/ENA-L에서 그림 파일 저장시 소프트키 메뉴를 숨길 수 있습니까?
예, 숨길 수 있습니다.

FAQ 2012-02-02

4294A에서 16048A/D/E를 사용할 수 있나요?
No, the 4294A adapter set up fuction only supports 16048G/H cable to extend calibration plane./ 아니요, 4294A 아답터 setup 기능은 교정평면 확장을 위해 16048 G/H 케이블만 지원한다.

FAQ 2012-02-02

What are the memory sizes of the RAM Disk Memory and the Backup Memory of the 4395A?
Each memory has a storage capacity of 512 KBytes.

FAQ 2012-01-27

What are the implications of swapping test heads between different Keysight 4287A Impedance Analyzers?
The Keysight 4287A Impedance Analyzer must be used with the furnished test head as a set because it is an indivisible portion of the calibrated 4287A.

FAQ 2012-01-16

How is trace math implemented within the Keysight Technologies Vector Network Analyzers?

FAQ 2012-01-11

Does the ENA support 87050E / 87075C series multiport test sets?
Unlike the E5061A and E5062A, the E5061B, E5071C and E5072A (ENA) does NOT support full functions of 87050E / 87075C. But it is possible to change switch state of 87050E-Hxx / 87075C-Hxx via GPIB.

FAQ 2012-01-11

What is an alternative solution to the 87075C / 87050E replacement?
Build your home-made switch box using the L4491A RF/MW switches. Refer to the application note for details.

FAQ 2012-01-11

E4991A를 지원하는 장치 드라이버를 사용할 수 있습니까?
아니요...

FAQ 2011-11-01

ENA 프로그래밍 도중 "-128, Numeric data not allowed"라는 오류 메시지를 받았습니다. 이유가 무엇입니까?
대다수의 분석기의 경우 데이터 출력 시 데이터 전송 포맷을 조정할 수 있습니다.

FAQ 2011-10-07

Are the commands compatible between the ENA and the ENA-L?
Yes. Commands for the ENA / ENA-L are fully compatible as far as the common functions are concerned.

FAQ 2011-10-07

키사이트 ENA-시리즈 E5071C 네트워크 분석기에서 글자 크기를 바꿀 수 있는가?
예, E5071C 네트워크 분석기에서는 디스플레이 주석 글자 크기를 바꿀 수 있습니다.

FAQ 2011-10-07

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음