検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

101-125 / 544

並べ替え
ENA & PNA Series Network Analyzer Frequently-Asked Questions (FAQs)

FAQ 2011-10-07

ENAおよびENA-Lには、アクティブ・チャネルを問い合わせるためのSCPIコマンドがありますか?
はい、あります。

FAQ 2011-10-07

Does the touchstone file generated by the ENA / ENA-L include the electrical delay?
The touchstone files do not include electrical delay. Please use port extension.

FAQ 2011-10-07

On the ENA, how can I make CW sweep (Fixed frequency) without turning off the ENA's output signal each time a sweep finishes?
Turn off the "Init Src Ctrl" feature, then hold trigger.

FAQ 2011-10-07

After performing a calibration with a user defined calibration kit, all log magnitude data is displayed as -200 dB; why?

FAQ 2011-10-07

Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザで設定された電気遅延に対して、周波数の関数として等価位相遅延を計算する方法は?
等価位相遅延は、電気遅延に基づいて次のように計算されます。θ˚ = Ftest * Delay * 360

FAQ 2011-10-07

ENA / ENA-Lで、ソフト・キーの表示を除いてスクリーン・イメージを保存する方法は?
以下をご参照ください。

FAQ 2011-10-07

ENA のソフトキー・メニューのフォント・サイズは変更できますか?
はい、できます。ソフトキー・メニューのフォント・サイズは以下の手順で変更できます。

FAQ 2011-10-07

シミュレーション・ソフトウェアに、*.s1、*.s2などの拡張子を持つTouchstoneファイルをインポートできませんでした。この問題を修正する方法はありますか?
はい。

FAQ 2011-10-07

実数/虚数のデータ・ペアを、(ディスク保存、GPIBインタフェース、表示マーカから読み取るときに)対数振幅、極座標、位相、スミス・チャートの各フォーマットに変換する式は?
はい

FAQ 2011-10-07

Serviceメニューに"Update Firmware"キーが表示されません。何が問題ですか?
Update Firmwareキーが表示されないのは、"Initial Registration"が適切に実行されなかったためです。

FAQ 2011-10-07

ENA / ENA-Lで、ステートをリコールすると、フリーラン・トリガ条件が保存されていません。どうしてですか?
保存タイプとして"State & Trace"または"All"を選択すると、ステート保存の一部としてトレース・データが含まれます。

FAQ 2011-10-07

What is the difference between Smoothing and Averaging on a Keysight network analyzer?

FAQ 2011-10-07

Can I disable the front keys, keyboard, mouse and/or touch screen on the ENA / ENA-L?
Yes.

FAQ 2011-10-07

ENAのウイルス対策に関するFAQ

FAQ 2011-10-07

ENA / ENA-Lの第1チャネルのみが動作しているようです。これは正常ですか?
はい。

FAQ 2011-10-07

Windows login process appears on my ENA every time after power up. Can I skip this?
Yes.

FAQ 2011-10-07

While programming the ENA I am receiving the error, "-128, Numeric data not allowed". Why?
For many analyzers the data transfer format is adjustable when outputting data...

FAQ 2011-10-07

ENAのアップデート情報はどこにありますか?
ENAシリーズのサービスおよびサポートのホームページを参照してください。

FAQ 2011-10-07

ENA / ENA-Lのハード・ディスク・バージョンの確認方法は?
ENA / ENA-Lのハード・ディスク・バージョンを確認するには、Save/Recall (ハードキー)、Explorer(ソフトキー)の順で押してください。

FAQ 2011-10-07

内蔵VBAによる利点は何ですか?
内蔵VBAによる利点は何ですか?

FAQ 2011-10-07

Keysight ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を使用して伝搬速度を測定できますか?
Keysight VNAでは直接、伝搬速度を測定することはできません。代わりに被試験ケーブルの物理長に基づいて伝搬速度を下記の手順で計算することができます。

FAQ 2011-10-07

85033E 30kHz~9GHz 校正キットのアダプタは、位相整合していますか?
はい。

FAQ 2011-10-07

Is it possible to control external instruments by the ENA/ENA-L?
Yes. It is possible to control external instruments by the ENA/ENA-L with built-in VBA programs.

FAQ 2011-10-07

ENA-Lは871xシリーズのような内蔵Webページをサポートしていますか?
いいえ、していません。

FAQ 2011-10-07

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ