您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

101-125 / 526

排序:
Does the touchstone file generated by the ENA / ENA-L include the electrical delay?
The touchstone files do not include electrical delay. Please use port extension.

FAQ 2011-10-07

在 Keysight ENA / ENA-L 分析儀上似乎只有第一個通道是啟動的,這是正常的嗎?
是的。

FAQ 2011-10-07

On the ENA, how can I make CW sweep (Fixed frequency) without turning off the ENA's output signal each time a sweep finishes?
Turn off the "Init Src Ctrl" feature, then hold trigger.

FAQ 2011-10-07

是德網路分析儀上的平滑化與平均化之間,相異處為何?
是德網路分析儀上的平滑化與平均化之間,相異處為何?

FAQ 2011-10-07

在我的 Keysight VNA 上使用極限點測試時,該點的標記值超過界線。但是,通過 / 失敗界線卻顯示為「通過」的狀況。為什麼?
在我的 Keysight VNA 上使用極限點測試時,該點的標記值超過界線。但是,通過 / 失敗界線卻顯示為「通過」的狀況。為什麼?

FAQ 2011-10-07

Does the ENA contain parts with limited service life?
Yes.

FAQ 2011-10-07

在編程 ENA 系列網路分析儀時,出現錯誤訊息 "-128, Numeric data not allowed" (-128,不允許的數字資料)。為什麼?
對許多分析儀來說,可自分析儀輸出資料時調整資料傳送的格式...

FAQ 2011-10-07

以使用者定義校驗套件執行校驗後,為什麼所有的 log 振幅資料都顯示為 -200dB?
以使用者定義校驗套件執行校驗後,為什麼所有的 log 振幅資料都顯示為 -200dB?

FAQ 2011-10-07

在 Keysight ENA-A、ENA-B、ENA-L 和 ENA-C分析儀上,是否有查詢啟動中通道的 SCPI 命令?

FAQ 2011-10-07

我的模擬軟體無法輸入副檔名為 *.s1、*.s2 等等的 Touchstone 檔案。是否可以修正此問題?

FAQ 2011-10-07

如果在是德向量網路分析儀上設定了電延遲,該如何以頻率函數計算等效相位延遲?
可用下列函數,計算基於電延遲的等效相位延遲: θ°= Ftest * Delay * 360

FAQ 2011-10-07

Can I disable the front keys, keyboard, mouse and/or touch screen on the ENA / ENA-L?
Yes.

FAQ 2011-10-07

與向量網路分析儀相關的「掃描速度」、「週期時間」,與「每資料點時間」之間的相異處為何?
詳見內文

FAQ 2011-10-07

Keysight 85033E 30kHz 到 9GHz 校驗套件中的轉接器是與相位匹配的嗎?
是的。

FAQ 2011-10-07

內建 VBA 的好處為何?

FAQ 2011-10-07

Windows login process appears on my ENA every time after power up. Can I skip this?
Yes.

FAQ 2011-10-07

有概述 SRQ 使用方式以編程偵測 ECal 校驗程序完成與否的 Keysight VEE 範例程式嗎?
有。

FAQ 2011-10-07

在 Keysight ENA 與 ENA-L 系列網路分析儀上叫出狀態時,不會保留自由的執行觸發條件。為什麼?
如果使用者選擇 Save Type "State & Trace" 或 Save Type "All",那麼軌跡資料會包含在狀態儲存的一部份。

FAQ 2011-10-07

"set Zo" 功能似乎不會影響到網路分析儀所顯示的S參數。請問這項功能的運作方式為何?
"set Zo" 功能似乎不會影響到網路分析儀所顯示的S參數。請問這項功能的運作方式為何?

FAQ 2011-10-07

Is it possible to control external instruments by the ENA/ENA-L?
Yes. It is possible to control external instruments by the ENA/ENA-L with built-in VBA programs.

FAQ 2011-10-07

Service (服務) 功能表下方不會顯示 "Update Firmware" (韌體升級) 鍵,是什麼問題?
Service (服務) 功能表下方不會顯示 "Update Firmware" (韌體升級) 鍵,是什麼問題?

FAQ 2011-10-07

常見問答集 (FAQ)
常見問答集 (FAQ)

FAQ 2011-10-07

On the ENA / ENA-L, what occurs if I select "order-based display" in sweep mode?
Measurement points of different segments are plotted in constant intervals.

FAQ 2011-10-07

Is it possible to measure the velocity of propagation utilizing a Keysight Vector Network Analyzer (VNA)?
Keysight VNAs do not directly provide the velocity of propagation measurement. As an alternative the steps below outline a method to calculate the velocity of propagation based upon the physical length of the cable under test.

FAQ 2011-10-07

Using the VBA program, can the ENA / ENA-L control the handler interface to control other peripherals?
Yes.

FAQ 2011-10-07

上一個 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一頁