이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-13 / 13

정렬방식:
10400A-시리즈 프로브에서 사용할 수 있는 부품 및 액세서리는 무엇입니까?

FAQ 2013-11-15

What are the rack mount kit part numbers for the 86100 DCA?
Rack mount kits for 86100 DCA are available to purchase as stand-alone parts.

FAQ 2012-12-20

How do I order the Infiniium oscilloscope hard drive replacement kit?
For Infiniium oscilloscopes with the Windows® XP operating system, the part number depends on the oscilloscope model number ...

FAQ 2012-11-13

키사이트 제품용 액세서리는 어디에서 구할 수 있습니까?
기기별 액세서리(오실로스코프용 프로브 등)가 필요한 경우 우선 제품 페이지로 가서 관련 액세서리를 살펴 보십시오. 범용 액세서리(rf 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리, 카트 및 랙 등)가 필요한 경우에는 테스트 및 측정 액세서리, 캐비닛 및 케이블 페이지로 가면 됩니다.

FAQ 2011-10-07

전기식 Infiniimax 프로브(1130A/31A/32A/34A)를 86100 DCA 모듈에서 사용할 수 있습니까?
예, N1022A 프로브 어댑터가 있으면 86100 DCA 모듈에서 Infiniimax 프로브(1130A/31A/32A/34A)를 사용할 수 있습니다.

FAQ 2011-07-23

What replacement parts and accessories are available for the 113xA-series InfiniiMax probes?
The best place to find this information is in the most recent revision of the InfiniiMax Active Probes User´s Quick Start Guide.

FAQ 2010-06-07

E5383A 17채널 싱글엔드형 flying lead 세트에서 이용할 수 있는 교체용 부품에는 어떤 것들이 있습니까?
리드 세트, IC 칩, 프로브 리드, 접지 리드, 일반(긴) 접지 리드를 개별적으로 구입할 수 있습니다.

FAQ 2010-05-18

How to measure temperature with the AUXILIARY METER function of the U1602A/U1604A handheld Oscilloscope?
The humidity can be measured with U1586A Temperature Adaptor connected to the U1602A/U1604A handheld Oscilloscope

FAQ 2009-09-29

How to measure current with the AUXILIARY METER function of the U1602A/U1604A handheld Oscilloscope?
The current can be measured with connect a current adaptor (current probe) to the U1602A/U1604A handheld Oscilloscope...

FAQ 2009-06-10

If the J8130A must be purchased separately what are the required options to use it with the scope?
No extra options are required on the J8130A to run with the MSO6000. The plain J8130A product is sufficient. However, the J8130A has a few potential options that could be ordered if needed: -The option 001 allows the VPT1000 to be used as a Flex...

FAQ 2008-02-12

What digital probe cables and accessories are available for Keysight mixed-signal oscilloscopes (MSOs)?
The digital probe kit for all Keysight 6000-series and 54620/40-series MSOs is P/N 54620-61801. The digital probe kit for all 8000-series and 54830-series MSOs is P/N 54826-68701.

FAQ 2007-08-10

로직 분석기에서 이용할 수 있는 프로브에는 어떤 것들이 있습니까?
키사이트는 다음과 같이 4가지 로직 분석기 프로브를 공급하고 있습니다.

FAQ 2007-06-26

What types of removable disk drives do Infiniium scopes have?
Since their introduction in 1997, Infiniium scopes have offered several removable disk formats.

FAQ 2005-02-14