検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 35

並べ替え
Is E5810B remote USB interface supported in NI MAX environment?
No. E5810B remote USB interface is not supportable in NI MAX environment. The E5810B remote USB interface only detectable in Keysight IO libraries Suite.

FAQ 2014-12-10

Why are USB modular instruments (U2700 Series) and USB DAQ modules (U2300, U2500, U2600 Series) not detectable by the E5810B?
Establish the connection between the USB modular Instrument and the PC directly, and then disconnect the device from the PC (while it’s still powered-on), and connect to E5810B.

FAQ 2014-04-17

How do I update the operating system in an N9038A MXE EMI receiver from Windows XP to Windows 7?
See what is required to update the operating system in an N9038A MXE EMI Receiver...

FAQ 2014-04-02

E8257D PSGアナログ信号発生器のアップグレード
ハードウェア・アップグレード、測定器ソフトウェアに関する情報の検索

FAQ 2013-08-20

Why i can't find other languages help file setting in U160X A/B series HH oscilloscope?
In order to access to other language, please go to respective product support page in www.Keysight.com. Go to Driver & Software page, select Firmware Update.

FAQ 2011-09-12

ENAおよびE5092Aの測定セットアップ用のアクセサリ(ケーブルやアダプタ)を入手する方法は?
RFセミリジッド・ケーブルやアダプタなどの、テスト・セットアップ用のアクセサリは、E5092A拡張可能マルチポート・テスト・セットのオプションに含まれています。テスト・セットに接続するE5071C ENAネットワーク・アナライザのオプションに応じて、適切なアクセサリのセットを選択できます。

FAQ 2011-01-27

How do I install the driver for the E5805A 4-port RS-232/USB adapter?
To install the driver for the E5805A 4-port RS- 232/USB adapter, follow the steps here:….

FAQ 2010-09-14

IO ライブラリ・スイート:NI GPIB カードと、Keysight GPIB カードまたはコンバータを同じシステムで動作させることは可能ですか?
可能です。Keysight IO ライブラリの多くのバージョンで可能です。

FAQ 2010-09-08

Where can i find the declaration of confirmity (DoC) for GPIB cable?
GPIB cable has no risk for safety hazards

FAQ 2010-05-10

What type of USB cable should is use for E5805A?
USB type A-B cable

FAQ 2010-05-04

N5532Aセンサ・モジュールの周波数レンジはどれ位ですか?
100 kHz~4.2 GHz、10 MHz~18 GHz、30 MHz~26.5 GHz、30 MHz~50 GHzです。

FAQ 2010-04-25

Why USB modular instruments (U272XA, U2741A, U2751A and U2761A) is not detectable by E5813A?
PC is failed to enumerate the USB modular instrument.

FAQ 2010-04-09

Is U2722A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

Is U2723A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

IO ライブラリ・スイート:NI-488.2 を I/O ライブラリとして使用する他のベンダのデバイス専用に書かれたソフトウェアは、Keysight GPIBカード/コンバータで動作しますか?
動作します。Keysight IO ライブラリ・バージョン 14.1以上で可能です。

FAQ 2009-08-23

How do I configure the E5813A Event Logging features in the E5813A LAN/USB Gateway Configuration Utility?
The E5813A Event Logging features are for internal diagnostic/troubleshooting of the device......

FAQ 2009-08-06

ENA上のMWA ソフトウェアを最新リビジョンにアップデートする方法は?
Keysight のWebページから最新リビジョンのMWAをダウンロードできます。

FAQ 2009-07-15

MWAソフトウェアがENAにインストールされているか確認する方法は?
MWAの登録済みのキー・コードが、ENAディレクトリに保存されています。

FAQ 2009-07-15

MWAソフトウェアの評価モードの適用限界は?
MWAバックエンド・アプリケーションの評価モードでは、測定回数が制限されます。

FAQ 2009-07-15

E5092A拡張可能マルチポート・テスト・セットとE5091Aマルチポート・テスト・セットの違い?
E5091A(オプション009または016)は、4ポートのENAとともに使用して、主に携帯電話機用のアンテナ・スイッチ・モジュールなどのフロントエンド・モジュール(FEM)をテストするために設計されているのに対し、E5092Aは、さまざまな研究開発および製造測定アプリケーション用の包括的なマルチポート・ソリューションを提供します。

FAQ 2009-05-25

What are the part numbers for the 2 m DC power cable and the 1 m RF cable (SMA (m) to SMA (m)) that comes together with the OML Inc. millim...
These parts are not available separately from Keysight.

FAQ 2008-10-17

How do I configure the E5810A LAN/GPIB Gateway web access when updating firmware from the local FTP server?
When updating firmware from the local FTP server, follow the steps below to configure the E5810A LAN/GPIB Gateway web access:….

FAQ 2008-09-25

What is the maximum torque force allowable on the 82350B GPIB card connector?
The maximum torque force allowable when attaching a GPIB cable to the 82350B GPIB card connector is 8 in. lbs.

FAQ 2008-09-24

82357B を動作させるのに、Keysight IO ライブラリ・スイートの他に追加のドライバは必要ですか?
82357B は、Keysight IO ライブラリ・スイート 14.2で使用できますが、外部ドライバをインストールする必要があります。ドライバは、82357B に付属の CD からインストールすることも、Webサイトからダウンロードすることもできます。

FAQ 2008-09-22

U1241A/U1242A を PC に接続できますか?
いいえ。U1241A/U1242A には PC インタフェースが装備されていません。

FAQ 2008-09-22

1 2 次へ