이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 52

정렬방식:
How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2017-06-28

How do I create a Mono FM Signal using N5182B MXG ARB?
You can configure N7611B Signal Studio Broadcast Radio to play a mono/FM signal.

FAQ 2017-06-28

For signals requiring wider bandwidth, how can Keysight’s LTE Signal Studio waveform creation products be used to increase carrier spacing?
Set the FFT length to 8192 and a sample rate of 800 MHz. Subcarrier spacing = sampleRate/FFT size

FAQ 2017-06-28

CalPod system을 N1500A 소프트웨어와 함께 사용 할 수 있습니까?
아니요. CalPod와 N1500A 소프트웨어는 호환되지 않습니다.

FAQ 2017-01-24

Why isn’t the unit being discovered by VSA software hosted inside the instrument itself?
Check to see if Keysight Technologies is returned from the analyzer as part of the *IDN query.

FAQ 2016-07-08

In N7625B, how many instances of carriers and carrier aggregations do the software support?
One connected signal generator can support one instance of Carrier Aggregation mode. One instance of Carrier Aggregation can support 5 component carriers.

FAQ 2016-07-08

신호안에 펄스가 없는 구간을 추가할 수 있는 방법이 있나요?
네. 펄스 패턴에 "Off Time"을 추가할 수 있으며 원하는 펄스 조건에 맞게 시간조정도 가능합니다.

FAQ 2016-07-05

What happens when I turn the N6030A arbitrary waveform generator off?
N6030A arb 신호발생기를 끄면 어떻게 되나요?

FAQ 2015-04-22

How can the E6650A EXF sequencer help to accelerate my testing speed?
The sequence analyzer is an evolution from traditional measurement method.

FAQ 2014-09-08

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

How does the 89601BU "update and subscription service" work?
SW 버전의 적합성은 option 200 라이센스 파일 안에 포함되어 있는 data stamp(날짜)로 결정됩니다.

FAQ 2014-04-18

GNSS 솔루션 비교
제품 비교표 보기

FAQ 2014-03-25

802.11af란 무엇이며, 키사이트는 802.11af 디바이스 테스트 솔루션을 제공합니까?
키사이트의 802.11af 솔루션에 대한 자세한 내용 보기…

FAQ 2014-02-28

N7620B Pulse Building Signal studio 에서 만든 펄스패턴을 쉽게 저장하고 다른 사람에게 보낼 수 있는 방법이 있습니까?
네, 가능합니다. File > Save as 에서 간단히 *.pbp (pulse building project file) 로 저장하시거나, 혹은 "export pattern" 기능을 이용하여 패턴을 내보내기를 하시면 다른 사용자가 signal studio 에서 불러올 수 있는 *.csv 가 생성됩니다.

FAQ 2013-10-20

펄스 빌딩용 Signal Studio는 reference 신호를 감지하지 못할 경우, 어떻게 10MHz 레퍼런스 소스를 변경합니까?
대부분 Signal Studio는 reference를 인식합니다. 그러나 {Download} > {Customize} 메뉴에서 reference를 변경할 수 있도록 지원합니다.

FAQ 2013-10-16

펄스 패턴에 지터를 시뮬레이션 하는 방법이 있나요?
네, 펄스빌딩을 위한 시그널 스튜디오는 펄스 폭과 펄스 반복간격에 지터를 추가 할 수 있습니다.

FAQ 2013-10-16

Why is an incorrect version of Signal Studio N7613A, N7612B, and N7606B shown when I use the "Add or Remove Programs" window in "Control Panel" on my
This Signal Studio version number discrepancy can be ignored, please proceed with your application removal. This error will be corrected with the next version roll.

FAQ 2013-10-16

N5120A 에서 지원하는 CPRI 규격은 어떤 버젼입니까?
N5120A 는 CPRI standard v1.1 까지 지원됩니다.

FAQ 2013-09-27

Are there any options to adjust the pulse definitions within Signal Studio for pulse building?
No, at the moment the rise and fall times are defined by their 0-100 percent points and the pulse width is defined to be the 100-100 percent point.

FAQ 2013-05-16

Is it possible to adjust the phase offset using degrees instead of radians?
Yes. Select View -> Customize Pattern Item Table and toggle the ‘phase offset in degrees’ button

FAQ 2013-05-16

When I use the 30-day trial license of the Signal Studio for WiMAX™, how can I check the number of days remaining on temporary license?
Press the front panel keys: Utility > Instrument Adjustments > Instrument Options > Waveform Licenses

FAQ 2013-01-28

Can I turn off the N6030A arbitrary waveform generator predistortion from the N7620B Signal Studio for Pulse Building to get more power?
No. The N7620B software does not allow the N6030A predistortion to be turned off.

FAQ 2012-12-30

When would I use ALC Hold?
ALC Hold is used for pulses with rise and fall times greater than 100 ns. It is used with pulses that do not have constant envelope modulation (such as AM Step), and with multiple pulses where the pulses have different amplitudes.

FAQ 2012-12-30

On my E8267D, I get an error that the signal requires more repeats than supported, can I increase this limit with the internal baseband option?
No. To increase the number of pulse capacity either upgrade to an External Baseband option with the N8241A AWG or ...

FAQ 2012-12-30

Does the Signal Studio for Pulse Building software run on a National Instruments embedded PXI controller like the one that comes with the N6030A?
Yes, it does. However, the Keysight I/O Libraries may need to be installed as a secondary VISA and then the NI Tulip DLL may need to be enabled.

FAQ 2012-12-30

1 2 3 다음