検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 53

並べ替え
How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2017-06-28

How do I create a Mono FM Signal using N5182B MXG ARB?
You can configure N7611B Signal Studio Broadcast Radio to play a mono/FM signal.

FAQ 2017-06-28

Can a CalPod system be used with the N1500A software?
No, the CalPod and N1500A Software are not compatible.

FAQ 2017-06-28

For signals requiring wider bandwidth, how can Keysight’s LTE Signal Studio waveform creation products be used to increase carrier spacing?
Set the FFT length to 8192 and a sample rate of 800 MHz. Subcarrier spacing = sampleRate/FFT size

FAQ 2017-06-28

In N7625B, how many instances of carriers and carrier aggregations do the software support?
One connected signal generator can support one instance of Carrier Aggregation mode. One instance of Carrier Aggregation can support 5 component carriers.

FAQ 2016-07-08

Why isn’t the unit being discovered by VSA software hosted inside the instrument itself?
Check to see if Keysight Technologies is returned from the analyzer as part of the *IDN query.

FAQ 2016-07-08

【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

802.11afとは?Keysightに802.11afデバイス向けのソリューションはありますか?
Keysightの802.11af向けソリューションについてご確認いただけます。

FAQ 2014-11-05

How can the E6650A EXF sequencer help to accelerate my testing speed?
The sequence analyzer is an evolution from traditional measurement method.

FAQ 2014-09-08

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

GNSSソリューションの比較
製品の比較については、下表を参照してください。

FAQ 2014-03-25

How does the 89601BU "update and subscription service" work?
Option 200 is mandatory and you cannot use the 89600 VSA software without having Option 200 installed. Software version.....

FAQ 2014-01-27

Which version of the CPRI standard is the N5120A compliant to?
The N5120A is compliant up to v1.1.

FAQ 2013-09-27

パルス・ビルディング用Signal Studioで基準を検出できない場合の、10 MHz基準信号源の変更方法は?
通常は、Signal Studioが基準を検出しますが、download -> customizeメニューで変更できます。

FAQ 2013-07-03

パルス・ビルディング用Signal Studio内でパルス定義を変更できる項目はありますか?
いいえ、ありません。現在は、立ち上がり/立ち下がり時間を0~100 %のポイントで、パルス幅を100~100 %のポイントで定義できるだけです。

FAQ 2013-07-03

位相オフセットの調整の単位にラジアンではなく度を使用できますか?
はい、できます。View -> Customize Pattern Item Tableをクリックします。‘phase offset in degrees’ボタンを使用して単位を切り替えられます。

FAQ 2013-07-03

信号にミッシング・パルスの印加はできますか?
はい、できます。“Off time”オブジェクトをパルス・パターンに追加し、パルス要件にしたがって持続時間を設定してください。

FAQ 2013-07-03

WiMAX用Signal Studioの30日間のトライアル・ライセンスの使用中、このテンポラリ・ライセンスを使用できる残りの日数は、どのようにすると確認できますか?
E4438CまたはE8267Dのフロント・パネル・キーを次の順で押します

FAQ 2013-01-28

Can I turn off the N6030A arbitrary waveform generator predistortion from the N7620B Signal Studio for Pulse Building to get more power?
No. The N7620B software does not allow the N6030A predistortion to be turned off.

FAQ 2012-12-30

Does the Signal Studio for Pulse Building software run on a National Instruments embedded PXI controller like the one that comes with the N6030A?
Yes, it does. However, the Keysight I/O Libraries may need to be installed as a secondary VISA and then the NI Tulip DLL may need to be enabled.

FAQ 2012-12-30

When would I use ALC Hold?
ALC Hold is used for pulses with rise and fall times greater than 100 ns. It is used with pulses that do not have constant envelope modulation (such as AM Step), and with multiple pulses where the pulses have different amplitudes.

FAQ 2012-12-30

On my E8267D, I get an error that the signal requires more repeats than supported, can I increase this limit with the internal baseband option?
No. To increase the number of pulse capacity either upgrade to an External Baseband option with the N8241A AWG or ...

FAQ 2012-12-30

Is there a way to simulate jitter in my pulse pattern?
Yes, Signal Studio for pulse building allows you to add jitter on the pulse width and pulse repetition interval.

FAQ 2012-12-30

Is there an easy way to save a pulse pattern and send it to another person?
Yes, simply save the entire .pbp or you can export the pattern using the “export pattern” function.

FAQ 2012-12-30

What are the details related to using the N6030xA/M933xA and N824xA arbitrary waveform generator predistortion?
The built-in predistortion scales the data to guarantee that you never get a DAC over-range condition. Typically, it gives up 2-3 dB of range. This is important because less power out of the N6030A means less leveled output power from the PSG with...

FAQ 2012-12-28

1 2 3 次へ