这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

缩小范围

去除所有优化

按主题

按内容类型

按产品类别

1-25 / 52

排序:
How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2017-06-28

Can a CalPod system be used with the N1500A software?
No, the CalPod and N1500A Software are not compatible.

FAQ 2017-06-28

For signals requiring wider bandwidth, how can Keysight’s LTE Signal Studio waveform creation products be used to increase carrier spacing?
Set the FFT length to 8192 and a sample rate of 800 MHz. Subcarrier spacing = sampleRate/FFT size

FAQ 2017-06-28

How do I create a Mono FM Signal using N5182B MXG ARB?
You can configure N7611B Signal Studio Broadcast Radio to play a mono/FM signal.

FAQ 2017-06-28

In N7625B, how many instances of carriers and carrier aggregations do the software support?
One connected signal generator can support one instance of Carrier Aggregation mode. One instance of Carrier Aggregation can support 5 component carriers.

FAQ 2016-07-08

Why isn’t the unit being discovered by VSA software hosted inside the instrument itself?
Check to see if Keysight Technologies is returned from the analyzer as part of the *IDN query.

FAQ 2016-07-08

How can the E6650A EXF sequencer help to accelerate my testing speed?
The sequence analyzer is an evolution from traditional measurement method.

FAQ 2014-09-08

GPS 解决方案比较
N7609B Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems(GNSS)应用软件用于 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器。

FAQ 2014-03-25

什么是 802.11af,是德有没有可以测试 802.11af 器件的解决方案?
了解 Keysight 802.11af 解决方案的详细信息……

FAQ 2014-02-28

How does the 89601BU "update and subscription service" work?
Option 200 is mandatory and you cannot use the 89600 VSA software without having Option 200 installed. Software version.....

FAQ 2014-01-27

Which version of the CPRI standard is the N5120A compliant to?
The N5120A is compliant up to v1.1.

FAQ 2013-09-27

我可以在哪里找到是德科技、安捷伦和惠普的已停产测试与测量设备手册?
是德科技的大部分产品页面都能提供 PDF 版本手册。另外,其他厂商也可能提供旧版手册。

FAQ 2013-05-29

如果 Signal Studio for pulse building 没有检测到参考信号,我如何更改 10 MHz 参考源?
大多数情况下,Signal Studio 都可以识别出参考信号;不过,您可以在“下载 > 定制”菜单中更改其设置。

FAQ 2013-05-16

有没有选件可以调整 Signal Studio for pulse building 中的脉冲定义?
没有,目前上升时间和下降时间定义为 0 点至 100% 点的时间,脉宽定义为 100% 点至 100% 点的时间。

FAQ 2013-05-16

有没有办法将遗漏的脉冲插入到信号中?
有,您可以向脉冲码型中添加“关闭时间(Off time)”对象,并更改持续时间以满足您的脉冲要求。

FAQ 2013-05-16

是否可以使用度数而非弧度来调整相位偏移?
可以。点击查看(View) -> 定制码型项目表格(Customize Pattern Item Table),然后切换“相位偏移度数”按钮。 .

FAQ 2013-05-16

使用 N603xA/M933xA 和 N824xA 任意波形发生器预失真功能时有哪些细节需要注意?
内置预失真功能可以标度数据,确保您不会超过数模转换器的范围。通常,它会放弃 2-3 dB 的范围。这非常重要,因为 N6030A 输出功率降低意味着 PSG 的输出功率随之降低。

FAQ 2013-03-28

配有选件 016 的 N8212A 高性能矢量上变频器合成仪器模块与 N8241A 任意波形发生器合成仪器模块有什么区别?
配有选件 016 的 N8212A 以配有选件 016 的 E8267D PSG 信号发生器为基础;而 N8241A 以 N6030A 任意波形发生器为基础。

FAQ 2013-03-28

为什么要使用幅度偏置?
使用幅度偏置特性可以平衡大于 10 dB 的外部增益或损耗。

FAQ 2013-03-28

定制调频应使用多少个系数?
使用的系数数量取决于需要的定制调频信号类型。Signal Studio for Pulse Building 包括使用 19 个系数的实例。该软件支持根据需要使用系数。使用的系数越多……

FAQ 2013-03-28

关闭 N6030A 任意波形发生器会发生什么事?
如果使用 MXI 至 PXI 接口,您可能需要重新启动 PC,所有信号数据都将丢失。

FAQ 2013-03-28

为何需要镜像频谱?
镜像频谱可以在下载时反转波形的频谱。该功能适用于配有外部上变频和下变频的系统,因为变频过程会反转信号的频谱。

FAQ 2013-03-28

如何切换触发模式?
在“无”、“连续”或“单次”触发模式之间切换仅需“播放”并更新任意波形即可。脉冲触发模式的任何变化都需要“下载和播放”。您必须为脉冲触发模式创建不同的波形和序列数据。

FAQ 2013-03-28

哪些系统配置支持 ALC 保持?
使用内部任意波形的系统、配备 PSG 和选件 016 的系统以及包括合成上变频器 N8212A 的系统……

FAQ 2013-03-28

什么是内部任意波形触发延迟抖动?
内部任意波形触发延迟源于自由运行的振荡器……

FAQ 2013-03-28

1 2 3 下一页