Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По теме

По типу содержания

По типу оборудования

1-2 из 2

Упорядочить:
What is the PRBS (pseudo random binary sequence) polynomial used to test BER in the DVB-T/H system?
The PRBS, which is in compliance with ITU-T O.151, is based on the generator polynomial, 2e23–1 or 2e15–1.

FAQ 2010-02-05

For Xilinx FPGA Dynamic Probe, when should I use Xilinx Core Generator instead of Core Inserter?
Core Generator is usually preferable if you need partitions, since Core Inserter does not support partitions. Core Generator does support partitions but is much less convenient.

FAQ 2010-01-24