이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-2 / 2

정렬방식:
What is the PRBS (pseudo random binary sequence) polynomial used to test BER in the DVB-T/H system?
The PRBS, which is in compliance with ITU-T O.151, is based on the generator polynomial, 2e23–1 or 2e15–1.

FAQ 2010-02-05

Xilinx FPGA 다이나믹 프로브의 경우, 코어 삽입기 대신 Xilinx 코어 발생기를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?
코어 삽입기(Core Inserter)는 파티션을 지원하지 않기 때문에 파티션이 필요한 경우에는 일반적으로 코어 발생기(Core Generator)가 권장됩니다. 코어 발생기는 파티션을 지원하지만 편리성이 훨씬 떨어집니다.

FAQ 2010-01-24