検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-3 / 3

並べ替え
【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

What is the PRBS (pseudo random binary sequence) polynomial used to test BER in the DVB-T/H system?
The PRBS, which is in compliance with ITU-T O.151, is based on the generator polynomial, 2e23–1 or 2e15–1.

FAQ 2010-02-05

Xilinx FPGAダイナミック・プローブに対して、Xilinx Core GeneratorをCore Inserterの代わりに使用するのはどのような場合ですか?
Keysight Trace Core (ATC2)は、標準のIntegrated Logic Analyzer (ILA)挿入フローを使用してユーザ・デザインに挿入されます。

FAQ 2010-01-24