Voici la page que nous pensons que vous vouliez. Voir les résultats de la recherche au lieu:

 

Discutez avec un expert

Support technique

Mesure Electronique

Support by Product Model Number:

Affiner la liste

retirer tout le raffinement

Par sujet

Par type de contenu

Par catégorie de produit

1-2 sur 2

Tri:
What is the PRBS (pseudo random binary sequence) polynomial used to test BER in the DVB-T/H system?
The PRBS, which is in compliance with ITU-T O.151, is based on the generator polynomial, 2e23–1 or 2e15–1.

FAQ 2010-02-05

For Xilinx FPGA Dynamic Probe, when should I use Xilinx Core Generator instead of Core Inserter?
Core Generator is usually preferable if you need partitions, since Core Inserter does not support partitions. Core Generator does support partitions but is much less convenient.

FAQ 2010-01-24