这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

缩小范围

去除所有优化

按主题

按内容类型

按产品类别

1-2 / 2

排序:
What is the PRBS (pseudo random binary sequence) polynomial used to test BER in the DVB-T/H system?
The PRBS, which is in compliance with ITU-T O.151, is based on the generator polynomial, 2e23–1 or 2e15–1.

FAQ 2010-02-05

对于 Xilinx FPGA 动态探头来说,应何时使用 Xilinx 内核发生器来替代内核插入器?
如果您需要进行分区,内核发生器通常会更好,因为内核插入器不支持分区。内核发生器支持分区,但不是非常方便。

FAQ 2010-01-24