이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-6 / 6

정렬방식:
E8491B: What is the part number for the Option 001 PCI FireWire Card and will other PCI Firewire cards work?
Order Part No. E8491. This is the Solectron PCI FireWire Card. The power cable is Part No. E8491-61613.

FAQ 2006-06-09

E8491A PCI 카드를 신형 E8491B PCI 카드로 대체하고자 합니다. 아울러 E8491A의 전면판 및 E8491A와 제공되는 원래 케이블을 신형 lock-in-place 케이블로 대체하고 싶습니다. 주문해야 하는 부품 번호는 무엇입니까?

FAQ 2005-05-25

E8491B와 제공되는 원래 4.5m 케이블보다 긴 IEEE-1394(Firewire) 케이블을 사용할 수 있습니까?
길이를 추가해야 하는 경우 15개의 추가 케이블을 시스템에 추가할 수 있습니다.

FAQ 2005-05-18

E1401B: What is the Part Number for filler panels for the Model E1401B?
The choice of Model E1401B filler panels are: E1400-00203, E1400-00204, and E1400-00209.

FAQ 2004-06-28

What is the difference between the old and new E1406A?
New E1406As have surface mount boards and maximum memory.

FAQ 2004-05-24

E1401B: What is the part number for a replacement power supply for the Model E1401B?
E1401-69203 refurbished, 0950-3704 new.

FAQ 2004-02-03