検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-8 / 8

並べ替え
E8491B:オプション001 PCI FireWireカードの部品番号は?他のPCI FireWireカードも使用可能ですか?
E8491-66503でご注文ください。これはSolectronのPCI FireWireカードです。

FAQ 2006-06-09

E8491Bに付属する4.5 mケーブルよりも長いIEEE-1394 (Firewire) ケーブルを使用できますか?
延長が必要な場合は、15本のケーブルをシステムに追加できます。

FAQ 2005-05-12

I would like to replace my E8491A PCI card with the new E8491B PCI card. I would also like to replace the front panel of the E8491A and the origin...

FAQ 2005-04-05

モデルE1401B用フィラー・パネルのパーツ番号は?
モデルE1401B用のフィラー・パネル(隠しパネル)のパーツ番号は以下のとおりです...

FAQ 2004-06-28

What is the difference between the old and new E1406A?
New E1406As have surface mount boards and maximum memory.

FAQ 2004-05-24

E1401B: What is the part number for a replacement power supply for the Model E1401B?
E1401-69203 refurbished, 0950-3704 new.

FAQ 2004-02-03

E1411Bと、Bサイズのスイッチ・モジュールの間でアナログ・バスやデジタル・バスはどうやって接続するのですか?
Bサイズのモジュールは B to Cサイズアダプタを使用してCサイズのメインフレームに装着します。バス・ケーブルは付属の物が使用出来ないので、別途必要です。

FAQ 2003-01-24

E8491B IEEE1394 PCリンク-VXIには何が付属しますか?
VXIメインフレームのSlot0に挿入するI/Fモジュール、ケーブル、ライブラリ、PC側IEEE1394カード(オプション)が付属します。

FAQ 2003-01-24