您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

縮小範圍

移除所有細分

依主題

依內容類型

依產品分類

1-6 / 6

排序:
E8491B: What is the part number for the Option 001 PCI FireWire Card and will other PCI Firewire cards work?
Order Part No. E8491. This is the Solectron PCI FireWire Card. The power cable is Part No. E8491-61613.

FAQ 2006-06-09

若想把 Keysight E8491A PCI 卡換成新的 Keysight E8491B PCI 卡,以及將 Keysight E8491A 的面板換掉,把 Keysight E8491A 原來隨附的纜線換成新的固定式纜線,應該訂購的產品編號有哪些?

FAQ 2005-08-30

可以使用比 Keysight E8491B 提供的 4.5 公尺纜線還要長的 IEEE-1394 (Firewire) 纜線嗎?
需要增加長度嗎?系統可以再多接 15 條纜線...

FAQ 2005-08-30

E1401B: What is the Part Number for filler panels for the Model E1401B?
The choice of Model E1401B filler panels are: E1400-00203, E1400-00204, and E1400-00209.

FAQ 2004-06-28

What is the difference between the old and new E1406A?
New E1406As have surface mount boards and maximum memory.

FAQ 2004-05-24

E1401B: What is the part number for a replacement power supply for the Model E1401B?
E1401-69203 refurbished, 0950-3704 new.

FAQ 2004-02-03