이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-17 / 17

정렬방식:
왜 DC bias를 ON 했을 때 4294A의 Sweep delay time이 길어 집니까?
4294A 내부의 DC 바이어스 소스는 스윕 측정을 시작하기 전에 일정한 안정화 시간을 필요로합니다.

FAQ 2016-12-11

4338B는 CE 마크를 지원하나요?
네..

FAQ 2014-04-23

ENA에서 Windows의 자동 로그온 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니까?
예. 비도메인 시스템에서 Windows의 자동 로그온 기능을 활성화 또는 비활성화하려면 다음과 같이 합니다.

FAQ 2012-12-18

What are the CPU clock speed and the memory size of the ENA?
Refer to following data. (as of July 2012)

FAQ 2012-12-11

보안 목적으로 ENA 메모리를 지우려면 어떻게 하면 됩니까?

FAQ 2012-04-17

What types of interfaces are available on the ENA?
Please refer to the manuals.

FAQ 2012-04-17

키사이트 ENA-시리즈 E5071C 네트워크 분석기에서 글자 크기를 바꿀 수 있는가?
예, E5071C 네트워크 분석기에서는 디스플레이 주석 글자 크기를 바꿀 수 있습니다.

FAQ 2011-10-07

42841A 바이어스 전류 소스 및 42842A/B 픽스처가 있는 4284A LCR 미터 사용 시 주의할 수칙은 무엇입니까?

FAQ 2010-05-12

16190B의 에어 라인 중앙 컨덕터의 한쪽에 검은 페인트가 왜 붙어 있습니까?
검은 페인트는 테스트 포트에 연결된 중앙 컨덕터의 방향성을 나타내기 위한 마킹입니다.

FAQ 2010-04-29

How can I check for anomaly in test fixture when the E4980A/ 4263B/ 4284A/ E4981A fails in open/short compensation for a particular test fixture?

FAQ 2010-01-26

Can State Files saved on the 4396A be recalled on the 4396B, and vice versa?
4396B can recall State Files saved on the 4396A.

FAQ 2008-11-17

Is there any requirement for the monitor display that can be used as an external monitor of the 4395A / 4396B?
Color monitors supporting VGA can be used as an external monitor of the 4395A / 4396B.

FAQ 2008-11-17

Can the 4339B be used for HIPOT (High-potential) tests?
No, the requirements of HIPOT tests are different from the insulation resistance tests and measurements.

FAQ 2008-09-11

What are the criteria to be applied when choosing the instrument for C-V measurements from the 4294A and E4980A?
It depends on the size and the thickness of the gate oxide film of the device.

FAQ 2008-05-26

Is it possible to parallel more than 2 units of the 42841A to expand bias current output range?
No. Instrument does not have firmware to control more than 2 units of the 42841A. In addition, connecting more than 2 units of the 42841A may cause an "OVLD" status due to possible imbalance of DC bias source and sink currents.

FAQ 2008-05-26

What are the size, cable length and weight of the 42941A probe?
The 42941A has 15 cm long probe body, 1.5 m long cable and approximately 2.4 kg in weight.

FAQ 2008-05-20

How do I calculate the accuracy of 4284A when the desired stimulus is RMS current rather than RMS voltage?
The Keysight 4284A data sheet provides measurement accuracy as a function of stimulus level in RMS volts.

FAQ 2007-05-09