이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 52

정렬방식:
How to measure output frequency of E4981A Capacitance Meter?
To measure the output frequency of E4981A Capacitance Meter, interface box (Keysight part number: 04294-61002) is required…

FAQ 2017-09-20

4338B에는 4단자 쌍 측정 회로구성이 있습니까?
아니요. 4338B는 차폐된 4단자 쌍 회로 구성으로 되어있습니다.

FAQ 2017-01-24

왜 DC bias를 ON 했을 때 4294A의 Sweep delay time이 길어 집니까?
4294A 내부의 DC 바이어스 소스는 스윕 측정을 시작하기 전에 일정한 안정화 시간을 필요로합니다.

FAQ 2016-12-11

왜 E4991A와 4287A는 load 보상 기능이 없나요?
Open,Short 보상에 추가로 Load 보상을 수행하는 것은 DUT 접촉단에서 open/short/load calibration을 하는 것과 동일합니다.

FAQ 2016-04-24

왜 4263A에서는 mF 영역의 높은 캐패시턴스의 정확한 측정이 가능한가요?
4263B는 낮은 임피던스 측정 범위를 갖고 있습니다.

FAQ 2015-04-20

When automating markers on the ENA is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance on a Smith Chart?
The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) is not available as an automation query.

FAQ 2014-08-11

ENA 6 시리즈는 주파수 스윕할 때 swept sweep 모드를 지원합니까?
아니요..

FAQ 2013-04-25

Is it possible on the Keysight ENA series Network Analyzers to over-ride the output source blanking at every sweep end?
Yes, the output source blanking on sweep retrace can be prevented by turning off the Initial Source Port Control function.

FAQ 2012-12-18

What is the difference between an "ECal Confidence Check" and a Network Analyzer "System Verification" test?
The ECal Confidence Check is a method to check the accuracy of a calibration performed with either a mechanical cal kit or an ECal module. System verification testing provides network analyzer users a method to verify that the network analyzer is ...

FAQ 2012-12-18

On the Keysight E4980A, what is the "DC Source Option 001 (±10 VDC Max)" and how is it utilized?
A summary description of the enhancements provided by E4980A option 001 - 'Power and DC Bias Enhancement Option'

FAQ 2012-12-02

4294A에서 16048A/D/E를 사용할 수 있나요?
No, the 4294A adapter set up fuction only supports 16048G/H cable to extend calibration plane./ 아니요, 4294A 아답터 setup 기능은 교정평면 확장을 위해 16048 G/H 케이블만 지원한다.

FAQ 2012-02-02

What are the implications of swapping test heads between different Keysight 4287A Impedance Analyzers?
The Keysight 4287A Impedance Analyzer must be used with the furnished test head as a set because it is an indivisible portion of the calibrated 4287A.

FAQ 2012-01-16

How is trace math implemented within the Keysight Technologies Vector Network Analyzers?

FAQ 2012-01-11

실수와 허수 데이터 쌍(디스크 저장, GPIB 인터페이스 또는 디스플레이 마커에서 읽어 들인 값)을 로그 크기, 극상, 위상 및 Smith 차트 형식과 관련시키는 방정식은 무엇입니까?

FAQ 2011-10-07

키사이트 ENA-시리즈 E5071C 네트워크 분석기에서 글자 크기를 바꿀 수 있는가?
예, E5071C 네트워크 분석기에서는 디스플레이 주석 글자 크기를 바꿀 수 있습니다.

FAQ 2011-10-07

For Cable Testing should I use a TDR, a network analyzer, or both?
The cable specifications will determine the test equipment requirements...

FAQ 2011-10-07

How can I calculate the equivalent phase delay, as a function of frequency, for a given electrical delay as set on Vector Network Analyzer?
Equivalent phase delay, based upon electrical delay is computed as: θ˚ = Ftest * Delay * 360

FAQ 2011-10-07

Using the VBA program, can the ENA / ENA-L control the handler interface to control other peripherals?
Yes.

FAQ 2011-10-07

“set Zo” 함수는 네트워크 분석기의 표시된S-파라미터에 영향을 미치지 않는 것처럼 보입니다.이 함수를 작동시키는 방법은 무엇입니까?

FAQ 2011-10-07

On the ENA / ENA-L, what occurs if I select "order-based display" in sweep mode?
Measurement points of different segments are plotted in constant intervals.

FAQ 2011-10-07

키사이트 네트워크 분석기에서 둔화(Smoothing)와 평균화의 차이는 무엇입니까?

FAQ 2011-10-07

On the ENA, how can I make CW sweep (Fixed frequency) without turning off the ENA's output signal each time a sweep finishes?
Turn off the "Init Src Ctrl" feature, then hold trigger.

FAQ 2011-10-07

When I save a Touchstone file with the ENA / ENA-L, which calculation will be reflected in the Touchstone file?
All calculations are reflected in the Touchstone file except for the mixed-mode conversion.

FAQ 2011-10-07

벡터 네트워크 분석기와 관련하여 “스위프 속도”, “cycle time”과 “time per data point” 간의 차이점은 무엇입니까?

FAQ 2011-10-07

Does the touchstone file generated by the ENA / ENA-L include the electrical delay?
The touchstone files do not include electrical delay. Please use port extension.

FAQ 2011-10-07

1 2 3 다음