検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 52

並べ替え
How to measure output frequency of E4981A Capacitance Meter?
To measure the output frequency of E4981A Capacitance Meter, interface box (Keysight part number: 04294-61002) is required…

FAQ 2017-09-20

When automating markers on the ENA is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance on a Smith Chart?
The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) is not available as an automation query.

FAQ 2014-08-11

ENA 6 シリーズの周波数掃引にスウェプト掃引モードはありますか?
波数掃引にはステップ掃引モードしかありません。

FAQ 2013-04-25

Keysight ENAシリーズ ネットワーク・アナライザでは、出力ソース・ブランキングを掃引終了ごとにオーバライドできますか?
はい、掃引の再トレースに対する出力ソース・ブランキングは、Initial Source Port Control機能をオフにすることにより防止できます。

FAQ 2013-01-08

「ECal信頼度チェック」とネットワーク・アナライザの「システム検証」テストの違いは?
ECal信頼度チェックは、メカニカル校正キットまたはECalモジュールを使って実行された校正の確度をチェックする方法です。システム検証テストは、ネットワーク・アナライザが動作していて、その誤差補正済み測定結果が許容範囲内であることを検証する方法です。

FAQ 2012-12-18

Keysight E4980Aの"DC Source Option 001 (±10 VDC Max)"とは何ですか?どのように使用するのですか?
E4980Aのオプション001「電源およびDCバイアス機能拡張オプション」で提供される機能拡張の概要。

FAQ 2012-12-11

2台のKeysight 4287Aインピーダンス・アナライザ間でテスト・ヘッドを交換するとどうなりますか?
Keysight 4287Aインピーダンス・アナライザは、セットとして付属しているテスト・ヘッドを使用する必要があります。付属のテスト・ヘッドは4287Aの一部として校正され分離できないためです。

FAQ 2012-01-30

ベクトル・ネットワーク・アナライザ内でのトレース演算の実装方法は?
Keysight ネットワーク・アナライザのトレース演算は、複素数の実数/虚数データ対に適用されます。

FAQ 2012-01-11

実数/虚数のデータ・ペアを、(ディスク保存、GPIBインタフェース、表示マーカから読み取るときに)対数振幅、極座標、位相、スミス・チャートの各フォーマットに変換する式は?
はい

FAQ 2011-10-07

ENA のソフトキー・メニューのフォント・サイズは変更できますか?
はい、できます。ソフトキー・メニューのフォント・サイズは以下の手順で変更できます。

FAQ 2011-10-07

What is the difference between Smoothing and Averaging on a Keysight network analyzer?

FAQ 2011-10-07

ケーブル・テストでは、TDR、ネットワーク・アナライザのいずれを使用するとよいのでしょうか?
ケーブル・テストにはいくつかの方法があります。

FAQ 2011-10-07

Using the VBA program, can the ENA / ENA-L control the handler interface to control other peripherals?
Yes.

FAQ 2011-10-07

On the ENA / ENA-L, what occurs if I select "order-based display" in sweep mode?
Measurement points of different segments are plotted in constant intervals.

FAQ 2011-10-07

ベクトル・ネットワーク・アナライザの、「掃引速度」と「サイクル・タイム」と「データ・ポイントあたりの時間」の違いは何ですか?
掃引速度(掃引時間とも呼ばれる)は、さまざまに解釈、仕様化されることがあります。

FAQ 2011-10-07

On the ENA, how can I make CW sweep (Fixed frequency) without turning off the ENA's output signal each time a sweep finishes?
Turn off the "Init Src Ctrl" feature, then hold trigger.

FAQ 2011-10-07

Keysightベクトル・ネットワーク・アナライザで設定された電気遅延に対して、周波数の関数として等価位相遅延を計算する方法は?
等価位相遅延は、電気遅延に基づいて次のように計算されます。θ˚ = Ftest * Delay * 360

FAQ 2011-10-07

“set Zo”機能はネットワーク・アナライザの表示されたSパラメータに影響しないようです。この機能はどのように働くのですか?
被試験デバイス(DUT)の特性インピーダンスがアナライザのインピーダンスと同じでない場合は、"set Zo"機能を使用してインピーダンスの値を補正します。

FAQ 2011-10-07

When I save a Touchstone file with the ENA / ENA-L, which calculation will be reflected in the Touchstone file?
All calculations are reflected in the Touchstone file except for the mixed-mode conversion.

FAQ 2011-10-07

Does the touchstone file generated by the ENA / ENA-L include the electrical delay?
The touchstone files do not include electrical delay. Please use port extension.

FAQ 2011-10-07

E4980AのLCDに表示されているOPEN A/BおよびSHORT A/B測定データから、浮遊容量や残留インダクタンスの値を確認する方法は?
E4980Aでは、OPEN/SHORT補正で得られたオープン・アドミタンスとショート・インピーダンスが、OPEN A値、OPEN B値、SHORT A値、SHORT B値としてCORRECTION Setupページに表示されます。

FAQ 2011-06-19

How can the S21 to transmission impedance (Zt) conversion equation on the 4395A Operation Manual be derived?
The equivalent circuit model of transmission measurement is as follows.

FAQ 2011-06-03

LCRメータでコンデンサを測定する時の最適な回路モードはCsまたはCpのどちらですか?
はい。

FAQ 2010-09-30

What are primary differences between the E4991A and 4291B?
The major difference is frequency range. E4991A: 3 GHz, 4291B: 1.8 GHz.

FAQ 2010-07-02

E4991Aや4287Aに、ロード補正機能がない理由は?
オープン/ショート補正に加えて、ロード補正を実行することは、オープン/ショート/ロード校正を(作業標準デバイスを使用して)テスト・フィクスチャのDUT接続部で実行することと等価です。DUT接続部でのオープン/ショート/ロード校正は、オープン/ショート/ロード補正に代わるものなので、E4991Aおよび4287Aにはロード補正機能がありません。 ロード補正が必要な場合は、オープン/ショート/ロード校正機能を、オープン/ショート/ロード補正の代わりに使用してください。

FAQ 2010-07-02

1 2 3 次へ