検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 110

並べ替え
How should I set the "Adapter Setting" of the 4294A when using the 16089A/B/C/D/E?
Please set to "NONE".

FAQ 2015-06-09

E4980Aと42841Aの間のケーブルのパーツ番号は?
現在のケーブルのパーツ番号はE4980-61640です。

FAQ 2014-02-06

How can I perform the calibration/compensation when I use the 16094A with a 7-mm connector extension cable?
It is recommended to perform the following compensation procedure...

FAQ 2013-06-05

ENAがサポートしているメカニカル校正キットおよびECal(電子校正)キットは?
以下のドキュメントを参照してください。

FAQ 2012-12-18

Keysight ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ用の推奨輸送用ケースは?
ENAシリーズ専用の輸送用ケースはありません。ペリカン・ケースやECSケースなど、他社の製品をご利用ください。

FAQ 2012-03-01

2台のKeysight 4287Aインピーダンス・アナライザ間でテスト・ヘッドを交換するとどうなりますか?
Keysight 4287Aインピーダンス・アナライザは、セットとして付属しているテスト・ヘッドを使用する必要があります。付属のテスト・ヘッドは4287Aの一部として校正され分離できないためです。

FAQ 2012-01-30

85033E 30kHz~9GHz 校正キットのアダプタは、位相整合していますか?
はい。

FAQ 2011-10-07

85039B Fタイプ校正キットの遅延/スルー定義に誤差はありますか?
標準番号4の「遅延/スルー」の-129.0 psの遅延は誤差内です。仕様では0(ゼロ)pSに設定する必要があります。

FAQ 2011-10-07

キーサイト製品用のアクセサリは、どのように探せますか?
各製品特有のアクセサリ(オシロスコープ用のプローブなど)は、まず製品ページに行って頂き、関係するアクセサリをご覧ください。

FAQ 2011-10-07

ENAは、耐用年数に制限のある部品を使用していますか?
はい。

FAQ 2011-10-07

USBフラッシュ・メモリ・スティック内の測定データを保存する操作を実行すると、"E-230 data corrupt or stale"エラー・メッセージがE4980Aに表示されることがある理由は?
このエラー・メッセージは、データ保存の手順が適切に実行されなかったり、USBメモリ・スティックがE4980Aと互換性がない場合に表示されます。

FAQ 2011-07-24

E4980AおよびE4981A用の推奨USBメモリ・デバイスは?
4 GB USBメモリ(Keysight PN 1819-0637)が推奨されます。

FAQ 2011-07-11

E4980Aまたは4263Bでバッテリの内部インピーダンスを測定する方法は?
測定端子とバッテリDUTの間にDCブロッキング・コンデンサを挿入します。DCブロッキング・コンデンサの代わりに、16065Cを使用することができます。

FAQ 2011-06-19

16453Aで測定した誘電率が以前に得た値と異なる場合、どのような原因が考えられますか?
測定値の不一致またはドリフトの原因として最も可能性が高いのは、不適切な加圧調整による不十分な電極圧力です。

FAQ 2011-06-19

E4991AのVBAマクロ機能を使って外部GPIB機器を制御するのに必要なインタフェース・ケーブル/アダプタは?
E4991AのOSのバージョンによっては、10833A/B/C/D、82357Aまたは82357Bが必要です。

FAQ 2011-06-19

低透磁率磁性材料または薄膜磁性材料を16454Aを使って測定した場合、透磁率の測定結果が不安定なのはなぜですか?
16454Aに挿入した磁性材料のインピーダンスが低すぎて、インピーダンス・アナライザが正確に測定できないためです。

FAQ 2011-06-19

16338Aを4263BやE4980AなどのLCRメータと組み合わせて使用することはできますか?
できません。16338Aテスト・リード・セットは、LCRメータと互換性がありません。16338Aと組み合わせて使用できるのは、4338A/Bだけです。

FAQ 2011-06-19

42941AプローブをRFテスト・フィクスチャ・アダプタと組み合わせて使用することはできますか?
できません。42941Aには、プローブをRFコンポーネント・テスト・フィクスチャに接続するのに使用できるテスト・フィクスチャ・アダプタはありません。

FAQ 2011-06-19

販売完了の41941A/Bプローブの代わりに42941Aプローブを使用することはできますか?
できません。販売完了の41941A/Bの代わりに42941Aを使用することはできません。42941Aは以前の4194Aアナライザと互換性がありません。

FAQ 2011-06-19

通電DC電圧がデバイスに存在している場合に、42941AプローブとDUTの間にDCブロッキング・コンデンサを挿入する方法は?
付属のピン・プローブと42941Aの先端にある3.5 mmコネクタの間に、SMA DCブロッキング・アダプタを挿入することをお勧めします。

FAQ 2011-06-19

E4991Aオプション007温度特性テスト・キットを使用するには他に何が必要ですか?
E4991Aを新規購入した場合は、Keysight 82357B USB-GPIBカードが必要になる他に、恒温槽にGPIBインタフェースが必要です。推奨される恒温槽は、ESPECモデルSU-261恒温槽です。

FAQ 2011-05-31

Can the cylindrical insulator reduce the effect of magnetic coupling between the inductive DUT and the outer conductor of the 16196A/B/C/D fixtures...
Yes, but the effect of reducing the magnetic coupling effect is not sufficient and depends on the DUT.

FAQ 2010-07-02

How can I connect a test fixture to the measurement terminals of the E4980A when the stopper at the rear of the fixture disturbs the connection?
Remove the stopper from the test fixture by removing a screw at the center of the plastic stopper. Otherwise, remove the front rubber guide from the E4980A.

FAQ 2010-07-02

Do the coaxial Short and 50 Ω Load terminations for the 42941A have accuracy specifications?
No, both the coaxial Short and 50 Ω Load standard terminations for the 42941A do not have accuracy specifications.

FAQ 2010-07-02

Can I separately order the heat-resistant cable without ordering E4991U-007 Upgrade Kit?
No. The heat-resistant cable cannot be ordered separately from the E4991U-007.

FAQ 2010-07-02

1 2 3 4 5 次へ