이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

P-시리즈 파워미터

모델 번호 입력:

1-25 / 26

정렬방식:
Why the protection cap plug for my power sensor cable has different color?
Why the protection cap plug for my power sensor cable has different color?

FAQ 2019-03-25

파워미터 화면에 dBm을 dBmV로 어떻게 변환 합니까?
Load 임피던스가 50ohm이면, dBmV = dBm + 47

FAQ 2016-07-05

키사이트의 파워센서와 파워미터 중 어떤 것이 서로 호환이 됩니까?
아래의 표는 키사이트 파워센서와 파워미터 사이에 호환성을 볼 수 있다.

FAQ 2016-02-17

Power Meter Firmware & Software Updates
Power Meter Firmware & Software Updates.

FAQ 2015-12-15

왜 N1911A와 N1912A 파워미터에서 아날로그 스케일 범위 초과라는 메세지를 표시합니까?
아날로그 스케일 범위가 -70dBm과+20dBm사이이다.

FAQ 2015-01-07

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

N1911A/12A파워미터는 왜 자동으로 리셋 되나요?
N1911A/12A파워미터는 자동으로 리셋됩니다...

FAQ 2014-04-18

Why is my power meter/power sensor do not come with hardcopy manual?
Keysight power meter and power sensor product will no longer offer hardcopy manuals as a standard shipped item.

FAQ 2014-04-17

N1912A는 Keysight intuilink software와 호환되나요?
아니요 호환 되지 않습니다.

FAQ 2013-07-17

N1911A 와 키사이트 intuilink 소프트웨어가 호환이 되나요?
아니요. 호환 되지 않습니다.

FAQ 2012-10-22

N8262A 파워 미터와 N8480A 시리즈 파워 센서는 호환됩니까?
펌웨어 버전에 따라 다릅니다.

FAQ 2011-11-08

Can we use the wideband power sensors,N1923A/24A on P Series Power Meter?
The N1923/24A sensors can be used on the P-series meter however there will be some compromise on the rise/fall time measurement capability.

FAQ 2011-09-12

How do I convert a percentage(linear) to a dB(logarithmic) value as most of the accuracy values stated in power meter data sheet are in percentage?
1% is equal to 0.0432dB

FAQ 2011-09-12

N432A,N1911/12A,N1913/14A,N8262A 마더보드에 위치한 리튬 배터리의 평균 수명은 무엇입니까?
5년입니다.

FAQ 2011-04-25

Can the user performs DC voltage measurement with two recorder outputs simultaneously on P-Series Power Meters?
Yes, two recorder outputs can be used simultaneously.

FAQ 2011-03-31

What is the output update rate of the Recorder Output?
Typically it is about 45 ms.

FAQ 2011-03-31

What is the power meter firmware revision is compatible with N1918A?
The N1918A software is compatible with the following instruments' firmware...

FAQ 2011-03-31

If I turn OFF the power meter, then turn in ON will the previous zero/cal information still be good?
Some power meters will retain their zero/cal information, some will not….

FAQ 2010-12-20

What is the difference between video output & recorder output feature in N1911A/N1912A?
The video output port produces identical DC voltage waveform representing the RF signal ...

FAQ 2010-10-07

Why am I getting this message: "Certain features in the instrument firmware are currently not supported. Please refer to Keysight Web FAQ"…
The message "Certain features in the instrument firmware are currently not supported. Please refer to Keysight Web FAQ" appears because....

FAQ 2010-08-09

Is N8262A compatible with Keysight Intuilink software?
N8262A is not compatible with Keysight Intuilink software.

FAQ 2010-03-22

How can I use a computer to monitor when the power meter is done with a Secure Erase?
The “*OPC?” command can be used with a long IO timeout.

FAQ 2009-10-20

Which of Keysight's sensor cables and power meters are compatible with each other?
The table given here shows the compatibility between Keysight's sensor cables and power meters:….

FAQ 2009-02-27

Are the N8480 Series Power Sensors compatible with the 53148A counter/power meter/DVM?
No, the N8480 Series Power Sensors are not compatible with the 53148A counter/power meter/DVM.

FAQ 2009-02-04

How do I set the Rise and Fall Times reference level on my N1911A/N1912A P-Series Power Meter?
To set the Rise and Fall Times reverence level on your N1911A or N1912A P-Series Power Meter, you need the firmware A.02.01 or above….

FAQ 2008-09-25

1 2 다음