这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-11 / 11

排序:
M8000 系列的 30 天免费试用许可证
M8000 产品系列的所有试用许可证的简介和链接。

FAQ 2019-04-16

How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2017-06-28

All N603x Arbitrary Waveform Generators IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: N6030A, N6031A, N6032A, N6033A

FAQ 2014-08-12

M9330A 有哪些工厂升级选件?
M9330A 工厂升级选件列表。

FAQ 2014-05-18

N8241A 和 N8242A 有哪些工厂升级选件?
N8241A 和 N8242A 工厂升级选件列表。

FAQ 2014-05-18

配有选件 016 的 N8212A 高性能矢量上变频器合成仪器模块与 N8241A 任意波形发生器合成仪器模块有什么区别?
配有选件 016 的 N8212A 以配有选件 016 的 E8267D PSG 信号发生器为基础;而 N8241A 以 N6030A 任意波形发生器为基础。

FAQ 2013-03-28

宽带 I/Q 调制的最佳配置是什么?
E8267D(选件 016)或 N8212A(选件 016)信号发生器与 M8190A 任意波形发生器

FAQ 2013-03-28

我有一台 E8267D,它报告的错误称信号要求的重复次数超出支持的次数,我能够通过内部基带选件提高此限制?
不能。要增加脉冲数容量,可通过 N8241A、N6030A 或 M8190A AWG 升级到外部基带选件,或将脉冲码型参数改成处于设备限制范围之内。

FAQ 2013-01-29

Keysight Driver Migration Tool

FAQ 2012-01-20

M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator
March 1st question and answer session

FAQ 2011-03-07

PDF PDF 178 KB
N8241A/N8242A Frequently Asked Questions

FAQ 2010-11-22