Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-11 из 11

Упорядочить:
U254X, U2531A USB Modular Simultaneous Data Acquisition IVI Instrument Drivers
Supported models: U2541A, U2542A, U2531A
Предыдущая версия

Драйвер Текущая версия: 1.0.17.0 | 2018-03-21

Hardware Driver for Keysight USB Modular DAQ and U2781A USB Modular Chassis Version 2.01
Supported models: U2300A/U2500A/U2600A/U2700A Series, U2781A and U2802A.
Предыдущая версия

Драйвер Текущая версия: 2.01 | 2017-02-13

Measurement Manager (AMM)
The Measurement Manager (AMM) is a free application software designed as a user interface to work with Keysight´s U2300A Series, U2500A Series, U2600A Series, U2700A Series and U2802A thermocouple signal conditioner.
Предыдущая версия

Компьютерное программное обеспечение Текущая версия: v2.2.4.0 | 2013-12-03

Using Keysight’s U2500A Series USB Modular Data Acquisition with MATLAB
The adaptor is designed to integrate the USB Modular Multifunction DAQ with the MATLAB® Data Acquisition Toolbox enabling MATLAB users to configure, control, and acquire data from U2500A Series DAQ devices.
Предыдущая версия

Компьютерное программное обеспечение Текущая версия: 1.2.0.0 | 2011-04-14

MATLAB Programming Example for U2500A USB Modular Data Acquisition module’s Analog Input
The document shows how a user can set the USB Data Acquisition module to sample immediately without waiting for a trigger signal.

Образец работы по программированию 2010-04-12

TXT TXT 1 KB
LabVIEW driver for the U2500A Series
Keysight U2500A Series LabVIEW drivers available for download from NI Developer Zone.
Предыдущая версия

Драйвер Текущая версия: n/a | 2009-09-09

USB DAQ Audio VEE Sample Software
A programming example to show how the USB DAQ can be used to make audio measurements.

Образец работы по программированию 2009-09-03

ZIP ZIP 202 KB
MATLAB Programming Example for U2500A USB Modular Data Acquisition module’s Analog Output
This program sets the module to send out discrete values out of the analog output and the analog input will be used to measure the value.

Образец работы по программированию 2009-04-29

ZIP ZIP 1 KB
MATLAB Programming Example for U2500A USB Modular Data Acquisition module’s Digital IO
This program sets the USB Data Acquisition module’s first 8 Digital IO ports to be digital outputs.

Образец работы по программированию 2009-04-29

ZIP ZIP 1 KB
Small Engine Dynamometer Testing with USB DAQ
Performing Dynamometer Testing on Combustion Engines.

Образец работы по программированию 2008-10-07

EXE EXE 41 KB
Keysight Modular Products Visual Studio Templates for U2300A, U2500A, U2600A
Quick Start Sample Programs for Data Acquisition products in C++, C#, and Visual Basic .Net. Please read the Release Notes in the package for more information.
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: n/a | 2008-01-11