这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-25 / 91

排序:
E5080A/B ENA: E5071C State File Converter
E5080A/B ENA: E5071C State File Converter

编程实例 2016-09-27

ZIP ZIP 229 KB
[实施方法] USB Type-C 电缆组件一致性测试

编程实例 2016-04-14

[实施方法] USB C 型电缆-连接器组件一致性测试

编程实例 2015-11-24

[实施方法] PCI Express 3.0 Tx/Rx 阻抗和回波损耗测试
[实施方法] PCI Express 3.0 Tx/Rx 阻抗和回波损耗测试

编程实例 2015-07-15

Multiport Calibration and Multi-Site Setup Tool for M9485A
This is the sample program which assists performing multiport calibration on multi-channels and setting multi-site measurement condition of the M9485A.

编程实例 2015-07-07

ZIP ZIP 44 KB
[E5063A 实例程序] 保存迹线数据宏
This macro enables the ENA user to save the multiple channel/trace data with various formats.

编程实例 2015-05-20

[VBA 示例程序] 保存迹线数据 VBA

编程实例 2015-05-20

[实施方法] 以太网电缆测试

编程实例 2015-04-07

[实施方法] DisplayPort 1.3 电缆-连接器组件一致性测试
[实施方法] DisplayPort 1.3 电缆-连接器组件一致性测试

编程实例 2015-02-27

实施方法] USB 3.1 电缆-连接器组件一致性测试
实施方法] USB 3.1 电缆-连接器组件一致性测试

编程实例 2015-02-06

HDMI 源端/接收端阻抗测试

编程实例 2014-11-06

[实施方法]以太网发射机/接收机回波损耗测试

编程实例 2014-11-06

[VBA 实例程序] 推荐用于 E5071C 的 VBA 套件
这是 E5071C 的常用 VBA 程序套件。

编程实例 2014-11-05

[VBA 实例程序] ENA IMD 测量向导 VBA
此实例程序可帮助您使用 ENA 和 SG 进行互调失真(IMD)测量。

编程实例 2014-11-05

[VBA Sample Program] ENA Mixer Measurement Wizard VBA

编程实例 2014-11-05

[VBA 示例程序] USB 功率传感器测量向导
[VBA 示例程序] USB 功率传感器测量向导

编程实例 2014-11-05

[VBA 示例程序] ENA 放大器测量向导 VBA

编程实例 2014-11-05

[Method of Implementation] MIPI D-PHY TxRx Interface S-parameter and Impedance Test

编程实例 2014-10-10

[实施法] BroadR-Reach 链路分段一致性测试

编程实例 2014-08-28

[Method of Implementation] USB 2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test

编程实例 2014-06-26

[Method of Implementation] SATA RXTX Impedance Compliance Test

编程实例 2014-04-28

[Method of Implementation] SATA SI Compliance Test

编程实例 2014-04-28

[Method of Implementation] MIPI M-PHY TxRx Interface S-parameter and Impedance Test

编程实例 2014-04-08

E5063A Sample Programs in Help
This is sample program files which are shown in the E5063A Help. See the E5063A Help for more detail.

编程实例 2014-02-01

[实现方法] HDMI 电缆组件一致性测试
[实现方法] HDMI 电缆组件一致性测试

编程实例 2013-11-03

1 2 3 4 下一页