検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 119

並べ替え
Does FieldFox support data-based cal kits?
FAQ for FieldFox support of Cal Kits

FAQ 2015-09-09

When automating markers on the ENA is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance on a Smith Chart?
The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) is not available as an automation query.

FAQ 2014-08-11

FieldFoxハンドヘルド・アナライザのカスタマ・サポート(すべてのFieldFoxモデル)
セントラルFieldFox Webサイトには、アップグレード、ファームウェア、データ・リンク・ソフトウェア、ユーザーズ・ガイド、プログラミング・ガイド、セキュアな環境での使用方法、使用可能な校正キットなどへのリンクが含まれています。

FAQ 2014-01-16

“CALC1:MARK:BWID:DATA?”帯域幅クエリの結果を使用する場合、低/高スティミュラス表示値をプログラムで受け取ることはできますか?
[Marker] – [Marker Search] – [Bandwidth ON]を選択してENAネットワーク・アナライザを手動で設定した場合は、アナライザのフロント・パネルに表示されるように低/高スティミュラス値が手動設定されます。

FAQ 2013-01-10

8712ES/ETおよび8714ES/ETベクトル・ネットワーク・アナライザのフロッピー・ディスクにトレース・イメージを取り込むプロセスは?
8712ES/ETおよび8714ES/ETベクトル・ネットワーク・アナライザでは、フロッピー・ディスク・ドライブによるHPGL、PCX、PCL5、GIFイメージ の保存が可能です。以下に、このプロセスを概説します。

FAQ 2012-12-11

ENA上でTouchstoneファイルを作成できますか?

FAQ 2012-04-25

ENA 6シリーズのコードは、871xシリーズと互換性がありますか?
いいえ。しかし、871xからENA 6シリーズへのコード変換をサポートするコード変換キットがあります。

FAQ 2012-04-25

ENAでは、ユーザが誤差係数配列にアクセスすることができますか?

FAQ 2012-04-25

ENA 6シリーズでは、ENA 7シリーズ用に作成したVBAプログラムを実行できますか?
ENA 7シリーズ用のVBAプロジェクトは、ENA 6シリーズでそのまま使用することはできません。しかし、プログラム・モジュールをエクスポートして少し修正した後インポートすることにより、ほとんど動作するはずです。

FAQ 2012-04-25

ENAは87050E/87075Cシリーズ マルチポート・テスト・セットをサポートしていますか?
E5061A/E5062Aとは異なり、E5061B/E5071C/E5072A(ENA)では87050E/87075Cのすべての機能をサポートしているわけではありません。ただし、GPIBで87050E-Hxx/87075C-Hxxのスイッチ・ステートを変更することは可能です。

FAQ 2012-01-22

87075C/87050Eの代替ソリューションは?
L4491A RF/MWスイッチを使用して、自作のスイッチ・ボックスを作成してください。詳細については、アプリケーション・ノートを参照してください。

FAQ 2012-01-22

FieldFoxでLAN接続を使用できますか?
はい、できます。シナリオを読むことができます...

FAQ 2012-01-11

What will occur if I save touchstone file with different port reference impedance for each port?
The Z0 of the minimum port is selected for the reference port impedance of the saved data.

FAQ 2011-10-16

Are the commands compatible between the ENA and the ENA-L?
Yes. Commands for the ENA / ENA-L are fully compatible as far as the common functions are concerned.

FAQ 2011-10-07

ENAおよびENA-Lには、アクティブ・トレースを問い合わせるためのSCPIコマンドがありますか?
はい。

FAQ 2011-10-07

VEEサンプル・プログラムの中に、ECal校正プロセスの完了をプログラムで検出するためのSRQの使用例が記述されたものはありますか?
はい、あります。

FAQ 2011-10-07

While programming the ENA I am receiving the error, "-128, Numeric data not allowed". Why?
For many analyzers the data transfer format is adjustable when outputting data...

FAQ 2011-10-07

How do I configure my Keysight IO Libraries Suite 14 to communicate with my ENA via LAN?

FAQ 2011-10-07

Are there equation examples for ENA Equation Editor?
Yes.

FAQ 2011-10-07

When I save a Touchstone file with the ENA / ENA-L, which calculation will be reflected in the Touchstone file?
All calculations are reflected in the Touchstone file except for the mixed-mode conversion.

FAQ 2011-10-07

ENAおよびENA-Lには、アクティブ・チャネルを問い合わせるためのSCPIコマンドがありますか?
はい、あります。

FAQ 2011-10-07

Does the touchstone file generated by the ENA / ENA-L include the electrical delay?
The touchstone files do not include electrical delay. Please use port extension.

FAQ 2011-10-07

ENA / ENA-Lで、ソフト・キーの表示を除いてスクリーン・イメージを保存する方法は?
以下をご参照ください。

FAQ 2011-10-07

ENAアナライザとSCPI-LANで通信するためHP Basicを設定する際の情報はありますか?
ENAのLAN設定を認識するためにHP Basic AUTOSTを設定します。

FAQ 2011-10-07

実数/虚数のデータ・ペアを、(ディスク保存、GPIBインタフェース、表示マーカから読み取るときに)対数振幅、極座標、位相、スミス・チャートの各フォーマットに変換する式は?
はい

FAQ 2011-10-07

1 2 3 4 5 次へ