您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

26-38 / 38

排序:
What are the new features of the E5071C compared to the E5070B/71B?
Please refer to on-line web help for the new items.

FAQ 2010-05-17

是否有電子校驗模組可將 Keysight E5071C 的較低頻率降頻為 9 kHz?
有,Keysight N4431B 4 埠電子校驗模組現在支援降頻至 9 kHz。

FAQ 2009-11-16

Does the ENA have upgrade path to Bias-T option?
E5071C has upgrade path. But other models don't have it.

FAQ 2009-08-12

How can I update the MWA software on my ENA to the latest revision?
The latest revision of the MWA can be downloaded from Keysight web page.

FAQ 2009-07-15

How can I order the upgrade kits of the 4396B?
The model numbers of available upgrade kits for the 4396B options are as follows.

FAQ 2008-11-17

The sensitivity of the ENA rotary knob is too precise to set long electrical delay.
Please update your ENA firmware to the A.09.10 or later.

FAQ 2008-09-10

How do I install the latest firmware?
Download the latest firmware and install it in the instrument.

FAQ 2008-06-27

How to install the firmware to the 4395A?
Perform the following steps to install the firmware.

FAQ 2008-06-27

是否能在 Keysight E5061A/E5062A 分析儀上換裝選項 100 結構折返耗損?
目前「不可能」在 Keysight E5061A/E5062A 分析儀上換裝選項 100的結構折返耗損。

FAQ 2007-07-10

我可以升級 Keysight ENA E507xA 系列分析儀韌體至最新版本 Keysight ENA E507xB 系列韌體嗎?

FAQ 2007-07-10

Keysight 85070E Material Measurement 軟體與已停產的 Keysight 85070A/B/C/D 高溫介質探棒相容嗎?
是的,Keysight 85070E 軟體可向下相容於所有已停產的是德高溫探棒。

FAQ 2007-02-26

此項錯誤通常可藉由改變「lmtools.exe」程式中的授權檔案變數路徑來修正。
接收及後續安裝新的 PLTS 授權檔案時,PLTS 系統會出現下列的錯誤報告:「無法取得必要的授權檔案」。要如何針對這個錯誤進行修正呢?

FAQ 2006-02-10

為什麼我的「PLTS 軟體」會收到兩張「權利認證」?而且為什麼這兩張認證不一樣?

FAQ 2006-02-10

上一個 1 2