您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-17 / 17

排序:
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2020-09-08

如何將 E5063A ENA 系列網路分析儀升級?
有關硬體和軟體選項的升級資訊

FAQ 2016-02-08

我要如何將 E5061B ENA 系列網路分析儀升級?
硬體與軟體選項升級資訊

FAQ 2016-01-27

該如何將 E5080A ENA 系列網路分析儀升級?
硬體、軟體選項升級的資訊。

FAQ 2015-12-01

E5072A 硬體、軟體,以及韌體升級
E5072A ENA 系列網路分析儀升級選項完整清單

FAQ 2015-07-27

ENA 網路分析儀系列升級
ENA 射頻網路分析儀升級選項完整清單

FAQ 2014-04-27

Is there a trial license for the ENA software option?
It depends on models...

FAQ 2011-10-16

Where can I find upgrade information of ENA?
Please refer to the ENA series service and support home page.

FAQ 2011-10-07

當編程控制 Keysight E507xB ENA 並使用 ECAL (電子校驗) 時,Ecal 完成後並沒有觀察到 ESR 位元 0 從 0 設為 1,為什麼?
自 Keysight E507xB ENA 韌體 6.50 版起,遠端控制下的 ECAL 程序將會延緩「所有」後續的編程命令,直到 ECAL 校驗程序完成為止......

FAQ 2010-07-02

ENA 選項 TDR 有可升級的選項嗎?
有的,這個選項必須送至是德的維修服務中心進行安裝。

FAQ 2010-06-06

What are the new features of the E5071C compared to the E5070B/71B?
Please refer to on-line web help for the new items.

FAQ 2010-05-17

是否有電子校驗模組可將 Keysight E5071C 的較低頻率降頻為 9 kHz?
有,Keysight N4431B 4 埠電子校驗模組現在支援降頻至 9 kHz。

FAQ 2009-11-16

Does the ENA have upgrade path to Bias-T option?
E5071C has upgrade path. But other models don't have it.

FAQ 2009-08-12

How can I update the MWA software on my ENA to the latest revision?
The latest revision of the MWA can be downloaded from Keysight web page.

FAQ 2009-07-15

The sensitivity of the ENA rotary knob is too precise to set long electrical delay.
Please update your ENA firmware to the A.09.10 or later.

FAQ 2008-09-10

我可以升級 Keysight ENA E507xA 系列分析儀韌體至最新版本 Keysight ENA E507xB 系列韌體嗎?

FAQ 2007-07-10

是否能在 Keysight E5061A/E5062A 分析儀上換裝選項 100 結構折返耗損?
目前「不可能」在 Keysight E5061A/E5062A 分析儀上換裝選項 100的結構折返耗損。

FAQ 2007-07-10