検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 56

並べ替え
[プログラミング] GPIBでリモート制御している測定系をUSB、LANに変更するには、何をすればよいですか?どのようなメリットがありますか?
GPIBで組まれたリモート制御の測定系をUSB、LANに変更する場合のプログラム上の変更点は以下になります。

FAQ 2014-04-07

Can I export the data saved in the U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope's internal memory to my PC?
No, you cannot export the data saved in the U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope's internal memory to your PC....

FAQ 2013-11-17

Can I save the image of Meter or Logger mode to the internal memory of my U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope?
No, you cannot save your Meter or Logger data to the internal memory nor the USB Flash Memory (for option-001) of your U1602A/U1604A....

FAQ 2013-11-17

[プログラミング] Keysight社製オシロスコープの間ではコマンドの互換性はあるでしょうか?
弊社のオシロスコープは、InfiniiVision系と、Infiniium系の2シリーズに大別されます。この間では、若干コマンド体系が異なるので、注意が必要です。同シリーズであれば、殆ど同じコマンド体系となります。

FAQ 2013-10-29

[プログラミング]InfiniiVisionシリーズ用のリモートプログラムを作成中です。画面の画像を、画像ファイルとして取り込む事は可能ですか?
可能です。以下は、Excel VBA/VISA-COMで作られた画像ファイル取得のサンプルコードとなります。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] InfiniiVisionでリモート制御で画像を保存することができますか?
PCへ画像の転送には、:DISPlay:DATA?を用います。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] 計測器を、LinuxやMac OSなど非WindowsOSからGPIBでリモート制御するには、どのようにすれば良いですか?
LinuxやMac OSから制御なされる方法としては、以下の方法が考えられると思います。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] :DIGitizeと:SINGleには、どのような違いがありますか?
:DIGitizeは、波形のキャプチャが完了するまで、コマンドが完了しないコマンドとなります。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] InfiniiVisionでリモート制御する際、トリガ待ちの状態を知るには、どのような方法がありますか?
クエリコマンドを送ることで確認することが出来ます。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング]InfiniiVisionから波形データをバイナリとして取得したいと考えています。どのようにすれば良いでしょうか?
InfiniiVisionからのバイナリデータの返り値は、IEEE488.2で規定されているバイナリブロックデータ転送の確定長フォーマット形式となります。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] オシロのリモート制御(GPIB、LAN、USB)で、マスクテストをするには、どのコマンドを送れば良いでしょうか?
以下のサイトにマスクテストのサンプルプログラムをご用意させて頂いております。

FAQ 2013-08-25

[仕様] U2701A/U2702Aは、メモリ 32Mpts/16Mptsのデータはどうやって確認できますか?また、そのデータは外部に保存できますか?
32Mpts/16Mptsは、Keysight Measurement Managerを使って、外部に保存する事が可能です。

FAQ 2013-06-24

[プログラミング] U2701A/U2702Aは、自作のプログラムで制御することができますか?また、どのように制御するのでしょうか?
U2701A/U2702Aは、専用ソフトウェアのKeysight Measurement Managerの他、Visual Basicなどのプログラムからも制御することができます。

FAQ 2013-06-24

[プログラミング] Windows上のExcel VBA、Visual Basic等からオシロスコープ 計測器を自動計測(GPIB、LAN、USB)しますが、コマンドはどこにありますか?
各オシロスコープ 計測器の自動制御用コマンドは、プログラマーズガイドに記載をさせていただいております。これら各オシロスコープのプログラマーズリファレンス(PDFもしくはヘルプファイル形式)は弊社のホームページよりダウンロードすることが出来ます。

FAQ 2013-06-19

[プログラミング] InfiniiVisionでプログラミングによる自動測定をしたいのですが、どのようにプログラミングをつくれば良いですか?
プログラムはオシロスコープ設定部、トリガ設定部、データ読み取り部と分けて作成することをお勧めします。そうすることで、わかり易く、別の自動測定をする際にも使いまわしが可能になるので便利です。ここで、プログラムの一例を紹介します。

FAQ 2012-05-31

[プログラミング] オシロ 546xxシリーズ用に、GPIBでリモート制御プログラムを構築していますが、最近のオシロとのコマンド互換性はありますか?
InfiniiVisionシリーズには、高い互換性があり、サンプルプログラムの用意があります。

FAQ 2012-05-31

[プログラミング] InfiniiVisionでリモート制御する際、:DIGでトリガ待ちをしていますが、その状態ではコマンドを受け付けません。解除する方法はありますか?
デバイスクリアを送ることで、解除することが出来ます。

FAQ 2012-04-09

[プログラミング] InfiniiVisionで、LANで接続する際に、AutoIPやDHCPという設定ができますが、これは何でしょうか?
AutoIP、DHCPは、機器自体が自分自身に自動的にIPアドレスを割り振る機能です。

FAQ 2012-04-04

[プログラミング] プログラムで、X1とX2の位置に、電圧軸のカーソル(Y1とY2)を位置させるには、どうすれば良いですか?
以下のSCPIコマンドを送ってください。

FAQ 2012-04-04

[プログラミング]EZJIT:オプションのEZJITソフトウェアで取得しているジッタのトレンドデータ(紫色)を外部PCに定期的に取り込むコマンドは?
以下のコマンドをお送りください。

FAQ 2012-02-21

[プログラミング]Infiniiumを使っていますが、オシロの画面をPCに取り込むコマンドはありますか?
オシロスコープ上に表示されている画面を"画像"としてPCへ取り込むコマンドは、:DISPLAY:DATA? というコマンドになります。

FAQ 2011-11-21

[プログラミング] リモート制御で、立ち上がり時間を測定していますが、任意の電圧値で規定したエッジの立ち上がり時間を求める事はできますか?
:MEASure:THResholds:というコマンドでしきい値を変更することが可能です。

FAQ 2011-08-18

How do I transfer waveforms, screen images, and measurements from my InfiniiVision oscilloscope to a PC using IntuiLink Data Capture?
Keysight’s free IntuiLink Data Capture software provides an easy way to transfer deep-memory waveform data, screen images, and measurements from your oscilloscope to your PC via the USB, LAN, or GPIB interface.

FAQ 2011-06-06

[プログラム] Infiniiumの測定機能で":MEAS:RIS? CHANNEL1"を送ると、立ち上がり時間のCurrent値が返ってきますが、他のMeanなどの値が取りたい場合は、どのようにすれば良いですか?
MEANなどの値を取得する場合には、MEASure:RESULT?コマンドをお使い頂きます。

FAQ 2011-01-18

[プログラミング] U2701A/2702Aは、SCPIコマンドを用いての制御は可能でしょうか?
U2701A/U2702Aは、主に、標準付属するソフトウェア(AMM)からの操作を念頭に設計されており、残念ながらSCPIコマンドでの制御には対応していません。

FAQ 2010-11-03

1 2 3 次へ