Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По теме

По Отрасли/Технологии

По типу содержания

По типу оборудования

1-4 из 4

Упорядочить:
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2020-09-08

Can antivirus programs run on the Windows based PNA-X?
Yes, antivirus programs can run on any Windows based machine.

FAQ 2017-06-28

Does the noise figure application on the PNA-X (option 029) provide a full noise-parameter system (tuners and software)?
No, we don’t provide a full noise-parameter system. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

Can the PNA-X be configured to install Windows updates as they are pushed out by Microsoft?
Yes, any Windows based machine can be configured to install Windows updates.

FAQ 2017-06-28