이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

26-50 / 71

정렬방식:
Will Windows 7 work on my existing processor?
There is a minimum configuration/vintage of processors which are compatible with Windows 7 and these are denoted as PC4 and PC5 in the show system screen on your instrument

FAQ 2013-04-25

Will I be able to get all future minor enhancements if I remain on Windows XP?
When we stop selling Windows XP downgrades we will end enhancing Windows XP SW versions.

FAQ 2013-04-25

Can I use external mixing (Option EXM) with real-time?
Yes, you can use external mixing with real-time. The instrument software must A.14.54 or later.

FAQ 2013-02-07

Can I use noise floor extension (NFE) with real-time?
No, you cannot use noise floor extension with real-time.

FAQ 2013-02-07

FieldFox용 GPS 수신기가 있습니까?
GPS 기능은 펌웨어 개정판 A.05.33부터 FieldFox에 추가되었습니다.

FAQ 2012-08-30

CalReady, QuickCal(부하 없음) 또는 2포트 교정 중에서 정확도가 가장 높은 것은?
RF 포트 끝에 아무것도 연결된 게 없으면 CalReady가 테스트 포트에서 가장 정확한 교정 방법입니다.

FAQ 2012-08-15

What is the maximum bit clock cycle per frame for DSI interface of U8903A?
64 bit clock cycle per frame.

FAQ 2012-07-25

What is preventing the 89600 VSA software, running on a PC, from connecting to an X-Series signal analyzer?
Procedure for connecting from 89600 VSA software to an X-Series signal analyzer.

FAQ 2012-03-16

내 핸드형 스펙트럼 분석기에 사용할 수 있는 PC 소프트웨어가 있습니까?
예. 모든 HSA 모델은 무료로 다운로해서 사용할 수 있는 PC 소프트웨어가 있습니다.

FAQ 2012-02-20

핸드형 스펙트럼 분석기에 어떤 운영 체제가 사용됩니까?
HSA는 VxWorks 운영 체제를 사용합니다.

FAQ 2012-02-20

이 핸드형 스펙트럼 분석기는 89600 VSA 소프트웨어가 지원됩니까?
아니오. 이 HSA에서는 89600 VSA 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.

FAQ 2012-02-20

핸드형 스펙트럼 분석기 PC 소프트웨어는 Windows 7 시스템을 지원합니까?

FAQ 2012-02-20

왜 내 신호 분석기에 펄스 타입 신호가 제대로 표시되지 않습니까?
Sweep Acquisition 설정이 Auto에 있으면 이들 신호를 놓칠 수 있습니다. GSM 신호에는 Sweep Acquisition 설정으로 50 또는 100을 사용하는 것이 좋습니다.

FAQ 2012-01-11

BER 테스트는 N9081A Bluetooth® 측정 어플리케이션에서 언제 적용합니까?
BER 테스트는 PRBS9 신호 패턴과 관련하여 EDR에만 적용됩니다.

FAQ 2012-01-10

신호 분석기 기록에서 내게 필요한 내용을 어떻게 더 빨리 찾을 수 있습니까?
신호 분석기 기록이 매우 길면 때때로 관심 부분을 찾기가 어렵습니다. 현재는 이 문제에 실제로 도움이 되는 훌륭한 툴은 없지만 몇 가지 제안사항이 있습니다.

FAQ 2011-12-20

X 시리즈(PXA/MXA/EXA/CXA) 신호 분석기에는 어떤 Anti-Virus 소프트웨어를 설치해야 합니까?
각 회사 내부 IT 부서에서 결정한 Anti-Virus 소프트웨어를 설치하십시요.

FAQ 2011-01-12

GPIB 인터페이스를 이용해서, 82357A, E5810A 및 82350B 등의 계측기를 제어하는 방법이 궁금합니까?
GPIB 인터페이스를 통해 계측기를 제어하는 데는 몇 가지 방식이 있습니다.

FAQ 2010-10-04

In the ESA Series, how can I save the results of a Channel Power, ACP, OBW, Emission Bandwidth, or Harmonic Distortion measurement?
Save a screen image to the floppy disk drive.

FAQ 2010-06-14

89600 series 소프트웨어를 사용하기 위한 Operation system 은 무엇이 있나요?
89600 Series 소프트웨어는 아래 리스트에 언급된 Microsoft Windows Operating System 에서 운영될 수 있습니다.

FAQ 2010-05-17

N5530S 측정 수신기에 3GHz 이상에서 옵션 123(프리셀렉터 바이패스)이 필요한 이유는 무엇입니까?
프리셀렉터 편이가 진폭 측정에 오차를 일으킵니다.

FAQ 2010-05-16

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

N9320A용 PC 소프트웨어로 N9320B를 컨트롤 할 수 있습니까?
.

FAQ 2009-12-11

U8903A 장비에서 Hard Dist 를 포함하고 있나요?
아니요. U8903A dptjsms 저장매체로 Flash Memory 를 사용합니다

FAQ 2009-10-19

MXA/EXA 신호분석기에는 어떠한 연결 포트들이 있습니까?
.

FAQ 2009-09-11

ESA-L1500A: Spectrum Analyzer Firmware Upgrade and Service Connector
A Keysight Service Center may be able to provide this service...

FAQ 2009-04-14

이전 1 2 3 다음