検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 94

並べ替え
【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

Does FieldFox support data-based cal kits?
FAQ for FieldFox support of Cal Kits

FAQ 2015-09-09

IntuiLinkまたはBenchVueをESAシリーズ スペクトラム・アナライザと組み合わせて使用して、正しいログ周波数スケール・トレース・データを得るには?
トレースを.csvファイルで保存します

FAQ 2014-04-23

[プログラミング] GPIBでリモート制御している測定系をUSB、LANに変更するには、何をすればよいですか?どのようなメリットがありますか?
GPIBで組まれたリモート制御の測定系をUSB、LANに変更する場合のプログラム上の変更点は以下になります。

FAQ 2014-04-07

PSA/ESAでオプション226の位相雑音パーソナリティを使用する際に、ログ・プロット・データをCSVファイルとして保存する方法について
位相雑音パーソナリティでは、以下のボタンを順に押すとログ・プロット・データを.lpt拡張子のついたバイナリ・ファイルとして保存できます

FAQ 2014-01-31

FieldFoxハンドヘルド・アナライザのカスタマ・サポート(すべてのFieldFoxモデル)
セントラルFieldFox Webサイトには、アップグレード、ファームウェア、データ・リンク・ソフトウェア、ユーザーズ・ガイド、プログラミング・ガイド、セキュアな環境での使用方法、使用可能な校正キットなどへのリンクが含まれています。

FAQ 2014-01-16

[プログラミング] Keysight社製オシロスコープの間ではコマンドの互換性はあるでしょうか?
弊社のオシロスコープは、InfiniiVision系と、Infiniium系の2シリーズに大別されます。この間では、若干コマンド体系が異なるので、注意が必要です。同シリーズであれば、殆ど同じコマンド体系となります。

FAQ 2013-10-29

856XE/ECシリーズ スペクトラム・アナライザ用のトレース・データを取得するサンプル・プログラムはありますか?
はい。 Microsoft® Excel®用Visual Basic® for Applications(VBA)を使用したTraceData(レベルデータ)を取得するサンプルプログラムがご覧いただけます。

FAQ 2013-08-28

Xシリーズ シグナル・アナライザ用のトレース・データを取得するサンプル・プログラムはありますか?
基本的な設定とTrace Dataを取得するVISA COMを使用したVBAサンプルプログラムを下記よりご覧いただけます。

FAQ 2013-08-28

PSA ESAシリーズ スペクトラム・アナライザ用のトレース・データ取得サンプル・プログラムはありますか?
基本的な設定とTrace Dataを取得するVISA COMを使用したVBAサンプルプログラムを下記よりご覧いただけます。

FAQ 2013-08-28

GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って、GPIB経由でPC上から計測器を自動計測する方法を教えてください。
GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って....

FAQ 2013-06-19

[プログラミング] Windows上のExcel VBA、Visual Basic等からオシロスコープ 計測器を自動計測(GPIB、LAN、USB)しますが、コマンドはどこにありますか?
各オシロスコープ 計測器の自動制御用コマンドは、プログラマーズガイドに記載をさせていただいております。これら各オシロスコープのプログラマーズリファレンス(PDFもしくはヘルプファイル形式)は弊社のホームページよりダウンロードすることが出来ます。

FAQ 2013-06-19

スペクトラム/ベクトル・シグナル・アナライザのリモート・プログラミングの方法
以下の情報が、スペクトラム・アナライザのリモート・プラグラミングに役立ちます。

FAQ 2013-05-16

How do I remotely make an Adjacent Channel Power (ACP) measurement with the 89601A VSA software using Microsoft Excel?
Click here for information on controlling the 89601A software using Excel to make an ACP measurement.

FAQ 2012-05-29

How do I remotely read status bits and set interrupts for the 89601A VSA software using Microsoft Excel?
Save the self-extracting archive to disk, open it and click unzip to extract the 89600_Status_Bits.xls and ACP.sdf files to your C:\temp directory.

FAQ 2012-05-29

How do I remotely read the summary table for a demodulated Wireless LAN signal from the 89601A VSA software using Microsoft Excel?
Open the Excel file provided, select "Enable Macros" and follow procedure documented inside spreadsheet.

FAQ 2012-05-29

How do I remotely read demodulated symbols from the 89601A VSA software using Microsoft Excel?
Click here for information on reading demod symbols from the 89601A software using Excel.

FAQ 2012-05-29

VEEを使ってPC上のファイルに画面イメージを転送するように、ESA、EMC、PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザをリモート・プログラムするにはどうすればよいのですか?
付属のVEEプログラムに、Keysight ESA、EMC、PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザ上の画面イメージをファイルへ書き込み方法があります。

FAQ 2012-03-16

等価ラーン・ストリングを捕捉するためのPSAシリーズ・スペクトラム・アナライザのリモート・プログラミング方法は?
詳細はこちらをご覧下さい。

FAQ 2012-02-25

[プログラミング]EZJIT:オプションのEZJITソフトウェアで取得しているジッタのトレンドデータ(紫色)を外部PCに定期的に取り込むコマンドは?
以下のコマンドをお送りください。

FAQ 2012-02-21

ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザのリモート制御コマンドを他の測定器で使用できますか?
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザのリモート制御コマンド・セットは、他のスペクトラム・アナライザのコマンド・セットと互換性があります。

FAQ 2012-02-20

FieldFoxでLAN接続を使用できますか?
はい、できます。シナリオを読むことができます...

FAQ 2012-01-11

[プログラミング]Infiniiumを使っていますが、オシロの画面をPCに取り込むコマンドはありますか?
オシロスコープ上に表示されている画面を"画像"としてPCへ取り込むコマンドは、:DISPLAY:DATA? というコマンドになります。

FAQ 2011-11-21

How Do I Avoid a "Buffer Overflow" Error Message When Performing with TME Software Adjustment?
Use a direct crossover cable between your FieldFox and your PC.

FAQ 2011-08-29

[プログラミング] リモート制御で、立ち上がり時間を測定していますが、任意の電圧値で規定したエッジの立ち上がり時間を求める事はできますか?
:MEASure:THResholds:というコマンドでしきい値を変更することが可能です。

FAQ 2011-08-18

1 2 3 4 次へ