이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 36

정렬방식:
Is E5810B remote USB interface supported in NI MAX environment?
No. E5810B remote USB interface is not supportable in NI MAX environment. The E5810B remote USB interface only detectable in Keysight IO libraries Suite.

FAQ 2014-12-10

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

Why are USB modular instruments (U2700 Series) and USB DAQ modules (U2300, U2500, U2600 Series) not detectable by the E5810B?
Establish the connection between the USB modular Instrument and the PC directly, and then disconnect the device from the PC (while it’s still powered-on), and connect to E5810B.

FAQ 2014-04-17

How can I make NI LabVIEW communicate with Keysight 82357B USB/GPIB Interface?
Keysight IO Libraries install as secondary VISA side by side with NI VISA. Keysight IO Libraries Keysight 488 Options enable. In NI MAX, ensure Passport for Tulip (NIVisaTulip.dll) enable.

FAQ 2014-04-17

What’s the difference between E5810B and E5810A?
Please refer to the table for side-by-side comparison below

FAQ 2013-10-25

키사이트 제품용 액세서리는 어디에서 구할 수 있습니까?
기기별 액세서리(오실로스코프용 프로브 등)가 필요한 경우 우선 제품 페이지로 가서 관련 액세서리를 살펴 보십시오. 범용 액세서리(rf 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리, 카트 및 랙 등)가 필요한 경우에는 테스트 및 측정 액세서리, 캐비닛 및 케이블 페이지로 가면 됩니다.

FAQ 2011-10-07

What is the shielding type used by Keysight GPIB cable?
Keysight GPIB cable is double shielded standard cable

FAQ 2011-09-12

E5810A: Keysight IO Libraries Suite를 설치하지 않고도 E5810A를 사용할 수 있나요?
예, 다음 지침은 NI-MAX에서 그렇게 할 수 있는 방법을 보여줍니다.

FAQ 2011-04-12

GPIB 인터페이스를 이용해서, 82357A, E5810A 및 82350B 등의 계측기를 제어하는 방법이 궁금합니까?
GPIB 인터페이스를 통해 계측기를 제어하는 데는 몇 가지 방식이 있습니다.

FAQ 2010-10-04

How do I install the driver for the E5805A 4-port RS-232/USB adapter?
To install the driver for the E5805A 4-port RS- 232/USB adapter, follow the steps here:….

FAQ 2010-09-14

VEE : 왜 GPIB Address가 21번으로 설정된 장비와 통신할 수 없습니까?

FAQ 2010-09-09

NI GPIB 카드와 키사이트 GPIB 카드 및 컨버터는 같은 시스템에서 작동 가능 합니까? 같이 작동하기 위해서는 어떤 구성이 필요한가요?
예. 원하는 셋업에 따라 VISA나 Keysight 488 설정을 구성해야 할 수도 있습니다.

FAQ 2010-09-08

IO Libraries Suite: What are the differences between Keysight IO Libraries Suite versions 14.0 and 14.1?
The major enhancement that has been added to version 14.1 is compatibility with National Instruments NI-488.2 API or I/O Library.

FAQ 2010-09-08

NI LabVIEW가 내 82357A USB/GPIB 인터페이스와 통신할 수 있도록 하려면 어떻게 해야 합니까?
IO Libraries Suite를 설치하고 82357A를 구성하십시오. NI-VISA를 설치할 경우에는 구성 단계가 다를 수도 있습니다.

FAQ 2010-08-27

How can I reduce the LAN communication time when using the E5810A to connect directly with my instrument?
By default, VISA searches the network (LAN connection) for a hostname. After a period of time, when a host is not found, VISA then looks for any instruments that may be connected.

FAQ 2010-07-23

Where can i find the declaration of confirmity (DoC) for GPIB cable?
GPIB cable has no risk for safety hazards

FAQ 2010-05-10

What type of USB cable should is use for E5805A?
USB type A-B cable

FAQ 2010-05-04

Why USB modular instruments (U272XA, U2741A, U2751A and U2761A) is not detectable by E5813A?
PC is failed to enumerate the USB modular instrument.

FAQ 2010-04-09

Is U2722A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

Is U2723A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

Does E5805A or E5813A driver supports Linux operating systems?
No, E5805A or E5813A does not support Linux operating systems

FAQ 2009-10-20

Why am I not able to update my E5810A firmware via Keysight FTP at ftp://ftp.keysight.com/pub/e5810/ ?
Firmware revision A.01.07 and above are able to update via ftp

FAQ 2009-09-29

IO Libraries Suite: 키사이트 GPIB 카드나 컨버터를 NI-488.2로 작성한 타사 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니까?
예. IO Libraries Suite 14.1 출시로 그리고 계속해서 이후 버전 출시로, 이제 키사이트 GPIB 카드나 컨버터를 NI-488.2로 작성한 타사 소프트웨어와 함께 사용할 수 있습니다.

FAQ 2009-08-23

IO Libraries Suite: NI-488.2 및 Keysight IO Libraries Suite를 활용하는 어플리케이션을 사용하고 있는데 또 따로 설치해야 하는 소프트웨어가 있나요?

FAQ 2009-08-23

ENA에서, 임베디드 GPIB 인터페이스를 사용해서 파워 미터 교정을 제어하고 수행할 수 있습니까?
키사이트 82357A/B USB/GPIB 인터페이스가 필요합니다.

FAQ 2009-08-16

1 2 다음