这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-25 / 71

排序:
对校准套件扭力扳手进行认证(和再认证)的过程是怎样的?
目前,是德尚不提供我们的校准套件中包含的任何类型扭力扳手的“数据”。对新采购和再认证的校准套件均是如此。即使是被要求“使用数据校准”时,也不提供扭力扳手的数据。

FAQ 2014-03-24

我可以在哪里找到是德科技、安捷伦和惠普的已停产测试与测量设备手册?
是德科技的大部分产品页面都能提供 PDF 版本手册。另外,其他厂商也可能提供旧版手册。

FAQ 2013-05-29

是否为3.5mm插座高精度无插槽连接器(PSC)提供了连接器修理套件?
是。修理套件的部件编号是85052-60049。

FAQ 2012-05-04

ENA 是否为有源探头提供探头电源连接?

FAQ 2012-04-17

Which Connector Types Can Be Safely Connected, and Which Types May Cause Damage to the Interface?

FAQ 2012-04-05

Does the ENA support 87050E / 87075C series multiport test sets?
Unlike the E5061A and E5062A, the E5061B, E5071C and E5072A (ENA) does NOT support full functions of 87050E / 87075C. But it is possible to change switch state of 87050E-Hxx / 87075C-Hxx via GPIB.

FAQ 2012-01-11

85033E 30kHz至9GHz校准套件中的适配器是不是相位匹配的?
是。

FAQ 2011-10-07

85039B F型校准套件的延迟/直通定义值是否有错误?
定义值没有错误,但测量可插入的被测件时必须修改定义值。

FAQ 2011-10-07

如何获得 ENA 与 E5092A 测量设置中所用的附件(电缆和适配器)?
所有附件均包含在 E5092A 的选件中。

FAQ 2011-01-20

For the InfiniiMax probes, what effect does the "Signal being probed" setting have? Why do I have to specify single-ended or differential?
Infiniium scopes and InfiniiMax differential probe amplifiers have a unique method of applying DC offset which considers whether the signal being probed is single-ended or differential...

FAQ 2010-10-06

Why can't I purchase the 11899A Probe Power Supply for my 85024A, Active Probe?
11899A is no longer supplied, see details for alternative solution...

FAQ 2010-08-18

Serial BERT Software
Find all the latest software and firmware for the Serial BERT including: N4902B, N4906A, N4906B, and N4917A.

FAQ 2010-06-24

What replacement parts and accessories are available for the 113xA-series InfiniiMax probes?
The best place to find this information is in the most recent revision of the InfiniiMax Active Probes User´s Quick Start Guide.

FAQ 2010-06-07

E5092A 在 50 MHz 以下频率范围内具有什么样的性能?
参见测得结果。

FAQ 2010-05-17

如何订购2.4mm连接器量规?
2.4mm连接器阴头和阳头量规需单独订购...

FAQ 2010-05-14

My InfiniiMax probe fails calibration or does not accurately pick up the cal signal when I use the E2655A test fixture. What could be wrong?
The first step in troubleshooting a failed probe calibration should be to compare the actual signal and the probed signal. If the probed signal does not track the actual signal well, it is most likely due to a poor connection.

FAQ 2010-03-09

能否使用一台 ENA 来控制多台 E5092A 以增加测试端口数?
可以,您能够使用一台 ENA 控制多达两台 E5092A。

FAQ 2009-12-02

怎样订购3.5 mm连接器计量仪?
3.5 mm插头和插座计量仪需要单独订购。85052B校准套件中也使用这些计量仪,以前它们在11752D 3.5 mm连接器计量仪 (2002年5月停产)中提供。

FAQ 2009-11-30

有没有可以支持频率低至 9 kHz 的 E5071C 的电子校准?
有,N4431B 4 端口电子校准现在可以支持低至 9 kHz 的频率。

FAQ 2009-11-16

MWA 软件在评测模式下有何限制?
MWA 后台应用程序在评测模式下的测量数量受到限制。

FAQ 2009-07-15

如何将 ENA 上的 MWA 软件更新到最新版本?
MWA 软件的最新版本可从是德网站下载。

FAQ 2009-07-15

如何确认选定 的E5092A 配置能否执行测量?
用于 ENA 的 MWA 软件可以识别 E5092A 的体系结构,并自动检测使用选定的切换配置无法执行的测量路径。

FAQ 2009-07-15

我们可否通过外部 PC 控制 MWA 软件?
可以,MWA 的某些功能支持远程控制。

FAQ 2009-07-15

在不使用多端口测试仪的情况下,还可以在 ENA 上使用 MWA 软件吗?
可以,在不使用测试仪的情况下,4 端口 ENA 仍然可以使用 MWA 软件控制。

FAQ 2009-07-15

如何确定我的 ENA 是否安装了 MWA 软件?
MWA 的注册密钥代码存储在 ENA 目录中。

FAQ 2009-07-15

1 2 3 下一页