이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-5 / 5

정렬방식:
키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

N5120A 에서 지원하는 CPRI 규격은 어떤 버젼입니까?
N5120A 는 CPRI standard v1.1 까지 지원됩니다.

FAQ 2013-09-27

E8257D 업그레이드 표
E8257D PSG 아날로그 신호 발생기 업그레이드 표

FAQ 2013-08-20

Why when using the parallel interleave mode and 1 clock per sample, the data seems to be clocked on the opposite clock edge than what the GUI state...
This is a known issue and has been noted for future consideration. The workaround is...

FAQ 2009-02-12

What are the part numbers for the 2 m DC power cable and the 1 m RF cable (SMA (m) to SMA (m)) that comes together with the OML Inc. millim...
These parts are not available separately from Keysight.

FAQ 2008-10-17