이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-16 / 16

정렬방식:
How do I upgrade my X-Series Signal Analyzer to LTE-Advanced TDD?
The X-Series upgrade path to LTE-Advanced TDD depends on the existing measurement applications, and also on the operating system.

FAQ 2017-06-28

How do I upgrade my X-Series Signal Analyzer to LTE-Advanced FDD?
The X-Series upgrade path to LTE-Advanced FDD depends on the existing measurement applications, and also on the operating system.

FAQ 2017-06-28

Is it possible to get an error log of incorrectly sent remote commands to my PSA, E4406A, EMC, or ESA Series Spectrum Analyzer?
Yes. PSA, E4406A and the ESA Series (with firmware A.08.00 and later) support this. You may turn Verbose error logging on through the front panel or remotely, SYST:ERR:VERBOSE ON

FAQ 2016-07-05

How do I update the operating system in an N9038A MXE EMI receiver from Windows XP to Windows 7?
PC4 (Dual-Core High Performance Processor) 및 W7X (Window 7 OS) Option을 구매하시면 Window 7으로 upgrade 가능합니다.

FAQ 2014-08-25

N5120A 에서 지원하는 CPRI 규격은 어떤 버젼입니까?
N5120A 는 CPRI standard v1.1 까지 지원됩니다.

FAQ 2013-09-27

After purchasing an N9094AK upgrade, must the instrument be sent to a Keysight Service Center to be upgraded?
No. The N9094AK upgrades can easily be installed by the user...

FAQ 2013-04-25

Will Windows 7 work on my existing processor?
There is a minimum configuration/vintage of processors which are compatible with Windows 7 and these are denoted as PC4 and PC5 in the show system screen on your instrument

FAQ 2013-04-25

GPIB 인터페이스를 이용해서, 82357A, E5810A 및 82350B 등의 계측기를 제어하는 방법이 궁금합니까?
GPIB 인터페이스를 통해 계측기를 제어하는 데는 몇 가지 방식이 있습니다.

FAQ 2010-10-04

Serial BERT Software
Find all the latest software and firmware for the Serial BERT including: N4902B, N4906A, N4906B, and N4917A.

FAQ 2010-06-24

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

Does E5805A or E5813A driver supports Linux operating systems?
No, E5805A or E5813A does not support Linux operating systems

FAQ 2009-10-20

Why when using the parallel interleave mode and 1 clock per sample, the data seems to be clocked on the opposite clock edge than what the GUI state...
This is a known issue and has been noted for future consideration. The workaround is...

FAQ 2009-02-12

Why doesn't Windows® detect new hardware when I plug the E5813A USB Hub into the computer?
The new hardware is not detected when you plug the E5813A USB Hub into the computer because the PC driver may not be installed properly....

FAQ 2009-01-12

이전 TDR 측정 파형을 저장하고 현재 TDR 측정과 비교하기 위해 로드할 수 있습니까?
이전 TDR 측정 파형을 저장하고 현재 TDR 측정과 비교하기 위해 오실로스코프에 로드할 수 있습니다.

FAQ 2008-08-03

저장된 파형에서 측정을 수행할 수 있습니까?

FAQ 2008-08-03

여러 TDR 트레이스를 저장하고 현재 측정과의 비교를 위해 오실로스코프에 파형으로 표시할 수 있습니까?
향후의 참조를 위해 여러 TDR 트레이스를 내부 형식으로 저장할 수 있습니다.

FAQ 2008-08-03