이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

51-75 / 166

정렬방식:
IO Libraries Suite: What are the differences between Keysight IO Libraries Suite versions 14.0 and 14.1?
The major enhancement that has been added to version 14.1 is compatibility with National Instruments NI-488.2 API or I/O Library.

FAQ 2010-09-08

NI GPIB 카드와 키사이트 GPIB 카드 및 컨버터는 같은 시스템에서 작동 가능 합니까? 같이 작동하기 위해서는 어떤 구성이 필요한가요?
예. 원하는 셋업에 따라 VISA나 Keysight 488 설정을 구성해야 할 수도 있습니다.

FAQ 2010-09-08

NI LabVIEW가 내 82357A USB/GPIB 인터페이스와 통신할 수 있도록 하려면 어떻게 해야 합니까?
IO Libraries Suite를 설치하고 82357A를 구성하십시오. NI-VISA를 설치할 경우에는 구성 단계가 다를 수도 있습니다.

FAQ 2010-08-27

Why can't I purchase the 11899A Probe Power Supply for my 85024A, Active Probe?
11899A is no longer supplied, see details for alternative solution...

FAQ 2010-08-18

Why does the new U1571A battery pack for my U1602/4A Handheld Oscilloscope last less than the stipulated 4 hours…
The new U1571A battery pack of the U1602A or U1604A Handheld Oscilloscope lasts less than 4 hours because….

FAQ 2010-08-08

How can I reduce the LAN communication time when using the E5810A to connect directly with my instrument?
By default, VISA searches the network (LAN connection) for a hostname. After a period of time, when a host is not found, VISA then looks for any instruments that may be connected.

FAQ 2010-07-23

Serial BERT Software
Find all the latest software and firmware for the Serial BERT including: N4902B, N4906A, N4906B, and N4917A.

FAQ 2010-06-24

What replacement parts and accessories are available for the 113xA-series InfiniiMax probes?
The best place to find this information is in the most recent revision of the InfiniiMax Active Probes User´s Quick Start Guide.

FAQ 2010-06-07

50 MHz 사양 이하에서 E5092A의 성능은?
측정 결과를 확인하십시오.

FAQ 2010-05-17

키사이트 오실로스코프의 액티브 프로브에 전원을 공급하기 위한 옵션에는 어떤것들이 있습니까?

FAQ 2010-05-14

2.4mm 커넥터 게이지를 어떻게 주문합니까?
2.4mm 커넥터 암 및 수 게이지를 개별적으로 주문할 수 있습니다.

FAQ 2010-05-14

Where can i find the declaration of confirmity (DoC) for GPIB cable?
GPIB cable has no risk for safety hazards

FAQ 2010-05-10

What type of USB cable should is use for E5805A?
USB type A-B cable

FAQ 2010-05-04

N5532B 센서 모듈의 주파수 범위는?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-29

부정합의 불확실성을 어떻게 N5531S 측정 수신기 절대 진폭의 정확도에 포함시킵니까?
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

FAQ 2010-04-23

사양을 맞추려면 N5531S 측정 수신기의 시스템 교정이 필요합니까?
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

FAQ 2010-04-13

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

N5532A/N5532B 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까? 내가 구입한 PSA 시리즈 스펙트럼 분석기가 N5531S 측정 수신기에서 작동하려면 어떤 옵션이 필요합니까?
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

FAQ 2010-04-13

Why USB modular instruments (U272XA, U2741A, U2751A and U2761A) is not detectable by E5813A?
PC is failed to enumerate the USB modular instrument.

FAQ 2010-04-09

Is U2722A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

Is U2723A compatible with E5813A?
No

FAQ 2010-03-22

My InfiniiMax probe fails calibration or does not accurately pick up the cal signal when I use the E2655A test fixture. What could be wrong?
The first step in troubleshooting a failed probe calibration should be to compare the actual signal and the probed signal. If the probed signal does not track the actual signal well, it is most likely due to a poor connection.

FAQ 2010-03-09

Are there calibration options available for the U1241A/U1242A Handheld Digital Multimeter?
Yes, there are a variety of calibration options available for the U1241A/U1242A Handheld Digital Multimeter….

FAQ 2010-01-07

3.5mm 커넥터 게이지를 어떻게 주문합니까?

FAQ 2009-12-02

테스트 포트 수를 늘리기 위해 하나의 ENA에서 다수의 E5092A를 제어할 수 있습니까?
예, 하나의 ENA에서 최대 두 개의 E5092A를 제어할 수 있습니다.

FAQ 2009-12-02

이전 1 2 3 4 5 6 7 다음