이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

26-50 / 166

정렬방식:
What is the maximum DC input for PSA Series Spectrum Analyzer?
AC/DC coupling values found here...

FAQ 2012-05-30

For my PSA Series Spectrum Analyzer, what is recommended to do if my instrument is having trouble saving files or the instrument firmware is unexpe...
This issue may be caused by a corrupt firmware file or may be caused by a defect in firmware. Please first try upgrading the instrument’s firmware to the latest version posted on the Keysight web. This issue may also be caused by a hardware probl...

FAQ 2012-05-30

3.5mm 암 PSC(precision slotless connector)에 사용할 수 있는 커넥터 수리 키트가 있습니까?
예. 수리 키트의 부품 번호는 85052-60049입니다.

FAQ 2012-05-04

ENA는 액티브 프로브에 대해 프로브 전원 연결을 제공합니까?

FAQ 2012-04-17

Which Connector Types Can Be Safely Connected, and Which Types May Cause Damage to the Interface?

FAQ 2012-04-05

PSA 시리즈 스펙트럼 분석기를 N5530S 측정 수신기 시스템에서 작동시키려면 어떤 옵션이 필요합니까?
옵션 B7J, 옵션 123, 옵션 1DS 및 E4440AU 옵션 233

FAQ 2012-03-15

How do I recover my PSA Spectrum Analyzer after a secure erase memory sanitization?
A secure erase memory sanitization clears all of the user writable instrument memory. Firmware and measurement personalities must be reinstalled.

FAQ 2012-02-26

Does the ENA support 87050E / 87075C series multiport test sets?
Unlike the E5061A and E5062A, the E5061B, E5071C and E5072A (ENA) does NOT support full functions of 87050E / 87075C. But it is possible to change switch state of 87050E-Hxx / 87075C-Hxx via GPIB.

FAQ 2012-01-11

85033E 30kHz~9GHz 교정 키트 위상의 어댑터가 일치합니까?
예.

FAQ 2011-10-07

85039B F형 교정 키트의 delay/thru 정의에 오류가 있습니까?

FAQ 2011-10-07

키사이트 제품용 액세서리는 어디에서 구할 수 있습니까?
기기별 액세서리(오실로스코프용 프로브 등)가 필요한 경우 우선 제품 페이지로 가서 관련 액세서리를 살펴 보십시오. 범용 액세서리(rf 및 마이크로웨이브 테스트 액세서리, 카트 및 랙 등)가 필요한 경우에는 테스트 및 측정 액세서리, 캐비닛 및 케이블 페이지로 가면 됩니다.

FAQ 2011-10-07

What is the shielding type used by Keysight GPIB cable?
Keysight GPIB cable is double shielded standard cable

FAQ 2011-09-12

Why i can't find other languages help file setting in U160X A/B series HH oscilloscope?
In order to access to other language, please go to respective product support page in www.Keysight.com. Go to Driver & Software page, select Firmware Update.

FAQ 2011-09-12

E5810A: Keysight IO Libraries Suite를 설치하지 않고도 E5810A를 사용할 수 있나요?
예, 다음 지침은 NI-MAX에서 그렇게 할 수 있는 방법을 보여줍니다.

FAQ 2011-04-12

ENA 및 E5092A의 측정 셋업을 위한 액세서리(케이블 및 어댑터)를 얻으려면 어떻게 합니까?
모든 액세서리는 E5092A 옵션에 포함되어 있습니다.

FAQ 2011-01-20

Can U1602A/B and U1604A/B measure capacitance of 0.13nF?
Based on the datasheet, for 0.13nF, it falls in the range of 60nF. To calculate the range of fluctuation of the reading,…

FAQ 2010-12-20

For the InfiniiMax probes, what effect does the "Signal being probed" setting have? Why do I have to specify single-ended or differential?
Infiniium scopes and InfiniiMax differential probe amplifiers have a unique method of applying DC offset which considers whether the signal being probed is single-ended or differential...

FAQ 2010-10-06

GPIB 인터페이스를 이용해서, 82357A, E5810A 및 82350B 등의 계측기를 제어하는 방법이 궁금합니까?
GPIB 인터페이스를 통해 계측기를 제어하는 데는 몇 가지 방식이 있습니다.

FAQ 2010-10-04

테스트 포트 수를 늘리기 위해 하나의 ENA에서 다수의 E5092A를 제어할 수 있습니까?
예, 하나의 ENA에서 최대 두 개의 E5092A를 제어할 수 있습니다.

FAQ 2010-09-27

다양한 네트워크 분석기 및 임피던스 분석기에 대한 호환 가능한 프린터의 마스터 목록이 있습니까?

FAQ 2010-09-27

86100A/B/C Infiniium DCA Firmware Upgrades
86100A/B/C Infiniium DCA Firmware Upgrades

FAQ 2010-09-23

86100C DCA-J - TDR/TDT Mode
86100C DCA-J - TDR/TDT Mode

FAQ 2010-09-21

I lost some of the small parts of the N1021B probe kit. Can I get them without buying a whole kit?
The following items will be available from www.keysight.com ...

FAQ 2010-09-19

How do I install the driver for the E5805A 4-port RS-232/USB adapter?
To install the driver for the E5805A 4-port RS- 232/USB adapter, follow the steps here:….

FAQ 2010-09-14

VEE : 왜 GPIB Address가 21번으로 설정된 장비와 통신할 수 없습니까?

FAQ 2010-09-09

이전 1 2 3 4 5 6 7 다음