이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

26-50 / 135

정렬방식:
How to Test USB Power Delivery (PD) Over Type-C - Application Note
USB Type-C power delivery creates possibilities for USB connected devices with higher, bi-directional power and power for non-USB devices with ALT mode. Learn more about verification/compliance.

어플리케이션 노트 2017-11-01

Optical Signal Measurements Using A Real-Time Oscilloscope - Application Note
If your application includes a repetitive waveform that requires lower noise, jitter and a higher dynamic range, a sampling oscilloscope is a good choice.

어플리케이션 노트 2017-06-27

PDF PDF 907 KB
밀리미터 웨이브 주파수에서 계측 수준의 벡터 네트워크 분석 결과 달성(영어)
정확하고 반복 가능한 측정을 보장하고 VNA를 최대한 활용하는 방법을 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2017-05-12

Decoding NFC-F Communication Based on Manchester-encoded ASK Modulation - Application Note
See step-by-step instructions on how to setup oscilloscopes to properly decode and trigger on NFC-F poller and listener communication for two specific cases.

어플리케이션 노트 2017-04-28

PDF PDF 2.27 MB
기본 오실로스코프 기초 - 어플리케이션 노트
이 어플리케이션 노트에서는 기본 오실로스코프 기초에 대해 개괄적으로 설명하며 오실로스코프의 정의와 사용 방법에 대해 배울 수 있습니다.

어플리케이션 노트 2017-04-25

저렴한 오실로스코프를 구매할 때 흔히 저지르는 5가지 실수 - 어플리케이션 노트(영어)
적은 예산으로 알맞은 오실로스코프를 선택하는 것은 특히 어려운 일입니다. 지불한 비용만큼의 가치를 보장하고 저비용 오실로스코프를 구매할 때 흔히 저지르는 5가지 실수를 예방하십시오.

어플리케이션 노트 2017-01-31

표준 오실로스코프 프로브에 익숙해지기 - 어플리케이션 노트
가장 정밀한 오실로스코프 측정을 위해 측정을 시작하기 전에 패시브 프로브 작동의 이론과 프로브 보상의 이점에 대해 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2017-01-23

NFC-A and -B Sideband Measurements - Application Note
This app note shows how to use FFT peak search on an InfiniiVision X-Series scope to measure the amplitude (power levels) and frequency of NFC sidebands, subcarrier and carrier.

어플리케이션 노트 2017-01-09

PDF PDF 2.12 MB
NFC Device Turn-on and Debug - Application Note
This app note shows how to use an InfiniiVision scope to trigger on NFC communication, demodulate the captured RF waveform, and perform various parametric measurements on the demodulated waveform.

어플리케이션 노트 2017-01-09

PDF PDF 1.88 MB
Maximizing Battery Life of IoT Smart Devices with Keysight Solutions - Application Brief
This application brief details the design and test challenges involved with maximizing the battery life of Internet of Things (IoT) smart devices, and recommends Keysight solutions to address them.

어플리케이션 노트 2016-07-14

Understanding RF/Microwave Solid State Switches and their Applications
This note explains FET, PIN diode and hybrid solid state switches. It discusses benefits/disadvantages of each type of switch, which specifications to consider and why, and gives application examples.

어플리케이션 노트 2016-06-03

PDF PDF 2.56 MB
How to Test USB Type-C Alt Mode and the Standards Running Across It - Application Note
This application note discusses how Alt mode works with power delivery circuitry to transmit/receive unique data signals/more power, so Type-C can be used for many USB & non-USB, device connections/control.

어플리케이션 노트 2016-04-29

스펙트럼 분석의 기초 - 어플리케이션 노트
이 어플리케이션 노트(AN 150이라고도 함)는 스웹트 조정된 수퍼헤테로다인 스펙트럼 분석기의 기본 사항에 대해 설명하고 스펙트럼 분석기 기능의 최신 발전에 대해 논의합니다.

어플리케이션 노트 2016-04-15

USB Type-C™ 케이블 및 커넥터의 호환성과 인증 보장 방법 - 어플리케이션 노트 (영어)
호환성과 인증을 보장하는 동시에 제품에 USB Type-C를 통합하는 것은 어려운 과제입니다. 이 측정 개요는 USB Type-C 케이블 및 커넥터 설계 및 테스트 솔루션에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-02-29

Preventive Maintenance Test with Insulation Resistance Test - Application Note
Preventive,maintenance,predictive,insulation,resistance,test,tester,U1450A This application note describes factors that affect insulation resistance, various insulation resistance test methods, and provides guidelines for selecting the appropriate test for the application.

어플리케이션 노트 2015-07-24

Optimizing RF and Microwave Spectrum Analyzer Dynamic Range -- Application Note
The dynamic range of a spectrum analyzer is traditionally defined as the ratio, in dB, of the largest to the smallest signals simultaneously present at the input of the spectrum analyzer that allows measurement of the smaller to a given degree of uncertainty. The signals of interest can either be...

어플리케이션 노트 2015-07-24

Multiport and Multi-site Test Optimization Techniques - Application Note
This app note gives an overview of multiport and multi-site test capabilities, how different multiport test solutions compare, and what should be considered when configuring a multi-site test station.

어플리케이션 노트 2015-07-14

노이즈 피겨 불확도 계산기
노이즈 피겨 불확도 계산기는 부품에서 시스템에 이르기까지 설계 작업을 지원하기 위해 만들어졌으며, 시스템 성능 향상에 대한 지속적인 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

분석 툴 2015-05-29

솔리드 스테이트 스위치 - 어플리케이션 노트
본 어플리케이션 노트는 기본 스위치 기술과 다양한 종류의 키사이트 스위치에 대해 설명하며 현재의 두 가지 주류 스위치 기술인 솔리드 스테이트 스위치와 전기 기계 스위치의 일반적인 성능 데이터를 비교, 요약하고 있습니다. 작동 원리는 보여주는 기본 솔리드 스테이트 스위치 개요는 어플리케이션에 적합한 스위치 기술을 선택하는 데 필요한 심층 정보를 제공합니다.

어플리케이션 노트 2015-03-17

Time Domain Reflectometry Theory - Application Note
When compared to other measurement techniques, time domain reflectometry provides a more intuitive and direct look at the DUT's characteristics.

어플리케이션 노트 2015-01-30

프리앰프 및 시스템 노이즈 피겨(영어)
저노이즈 앰프를 사용해서 RF와 마이크로웨이브 테스트 시스템의 노이즈 피겨를 감소시키는 방법을 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2014-11-07

SATA II Drive TX/RX Testing & Cable SI Testing Using the 86100C DCA-J - Technical Overview
SATA II Drive Tx/Rx Testing & Cable SI Test using 86100C DCA-J. Product Note 86100-8

어플리케이션 노트 2014-08-02

PDF PDF 1.94 MB
Understanding and Using Offset in InfiniiMax Active Probes - Application Note
This application note explains how offset is applied in the Keysight InfiniiMax Active Probes and how to use offset for various applications

어플리케이션 노트 2014-07-31

Performing Digital-IF/RF-Digital Bit Error Rate Measurement - Application Note
This Application Note describes how to use Keysight Instruments and ADS EDA software to verify RF performance measures such as BER and EVM for end-to-end digital-IF/RF-digital systems--from bits in to bits out.

어플리케이션 노트 2014-07-31

PDF PDF 531 KB
Characterizing the I-V Curve of Solar Cells and Modules
This measurement brief explores the various test and measurement tools you can use for I-V curve characterization and provides tips to help you choose the instrument or instruments that best fit your solar cell or module measurement needs.

어플리케이션 노트 2014-07-31

이전 1 2 3 4 5 6 다음