您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

縮小範圍

移除所有細分

依主題

依內容類型

依產品分類

1-7 / 7

排序:
Will there be specification, performance characteristic or usability differences when using the 11970 Series mixers on the PXA?
Yes, there will be several differences when using 11970 Series mixers with the PXA.

FAQ 2011-04-26

功率分離器與功率區分器的差異及使用時機為何?
功率分離器與功率區分器(結合器)的主要差異,在於分割功率時所使用的電阻器配置。

FAQ 2010-06-11

是德科技各種不同可編程步進衰減器的靜態電流消耗情形如何?
是德程式步進衰減器需要20 mS脈衝寬度,以便連上特定的衰減器部位。

FAQ 2010-05-14

如何量測分離器的等效輸出反射係數或等效輸出SWR?
如何量測分離器的等效輸出反射係數或等效輸出SWR?

FAQ 2009-05-11

355C/D/E/F系列VHF衰減器的規格好像修改過。細節為何?
這項規格在1997年9月做了修改。

FAQ 2005-03-04

8510: Annual Certification of Calibration Kit

FAQ 2002-06-27

N4261A: On the indicator properties, are the values a peak value or are they peak-to-peak values?

FAQ 2002-06-27