Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1 из 1

Упорядочить:
Can the U4431A MIPI M-PHY protocol analyzer be controlled from an external PC via the AXIe mainframe's USB port?
Yes, the USB connected chassis option (M9502A-U20/M9505A-U20) is a viable connection strategy when using the U4431A M-PHY Protocol Analyzer instrument.

FAQ 2016-07-08